传送测验模式限制

使用“传送测验”功能可在学生的多个手持设备上快速分配一组特定的测验配置,无需使用计算机。

要求

• 如果您将测验模式设置发送到一台已经处于测验模式的手持设备上的话,接收的手持设备上的限制设置就会被覆盖,测验会话中创建的所有数据都将丢失。
• 发送的手持设备的操作系统版本必须与接收的 TI-Nspire™ 手持设备操作系统版本相同,或高于其操作系统版本。
• 如果接收的手持设备没有足够的存储空间,传送将会失败。

传送设置

1. 在“发送”手持设备上进入测验模式。确保选择测验所需的具体限制。
2. 通过微型至微型 USB 线缆将发送手持设备连接至接收手持设备。

3. 确保两台手持设备已打开且发送手持设备上可见到测验模式窗口。若有需要可关闭手持设备再重新打开。

4. 选择传送测验模式。

测验模式角设置和限制即复制到接收手持设备。

传送结束后,接收方手持设备重启进入测验模式,而发送手持设备会显示一条确认消息。

注:现在两台手持设备均可用作发送手持设备。

5. 连接下一台手持设备,并从步骤 3 开始重复,直至所有的手持设备都配置完成。