退出测验模式

在手持设备上退出测验模式时:

• 在测验模式会话期间创建的所有文档都将删除。当您再次进入测验模式时,测验模式文件夹为空。
• 所有文件和系统设置都将还原为进入测验模式之前的内容。
• 如果一个文档在您进入测验模式之前已打开,该文档将还原为与之前相同的视图(“浏览”、“页面检视器”或页面视图)。如果打开的文档包含未保存的更改,则更改仍保持未保存。
• 如果没有文档打开,则手持设备将显示“我的文档”文件夹。

使用另一台手持设备退出测验模式

您可通过将手持设备连接到另一手持设备或使用退出测验模式菜单命令退出手持设备的测验模式。两种手持设备可以混合使用。例如,您可以将一个 TI-Nspire™ CX II 手持设备连接至一个 TI-Nspire™ 手持设备或将一个 TI-Nspire™ CAS 手持设备连接至一个不具备 CAS 的手持设备上。

重要信息: 如果另一手持模式在测验模式,则它也会退出测验模式。

1. 通过设备到设备连接线缆将手持设备连接到另一台手持设备。
2. 请确保两个手持设备都已打开。
3. 在您手持设备上按 c 显示主屏幕。
4. 选择浏览,然后按 ~ 显示“文档”菜单。
5. 在“文档”菜单上,选择测验模式 > 退出测验模式。此菜单选项仅在测验模式下有效。

• 您的手持设备将退出测验模式并且在正常模式下重新启动。如果另一手持设备在测验模式,则它也会退出测验模式并重新启动。
• 如果没有正确连接手持设备,则显示如下消息:

• 手持设备需要重新启动才会退出测验模式。如果您在重启前断开了电缆连接,则手持设备仍将处于测验模式。

注: 您也可以通过从另一台手持设备或计算机软件成功接收操作系统升级而退出测验模式。接收相同的操作系统版本不会使手持设备退出测验模式。