使用测验模式

许多国际、全国和州级测验允许或要求学生在参加考试时使用 TI-Nspire™ 手持设备。按键测试使您能够快速准备好用于考试的学生手持设备。在该模式下,应用程序、程序和其他文件的使用受到限制。当手持设备处于测验模式时,学生无法访问之前存在的文件夹、文档和便签本数据。使用 TI-Nspire™ CX-C 手持设备的学生不能访问汉英字典。

测验模式临时禁用文档和手持设备应用程序的一些功能。考试结束后,这些文档和功能可以很容易地得到恢复并用于教学。

以下 TI-Nspire™ 手持设备具备测试模式功能:

• 1.3 版或更高版本操作系统的 TI-Nspire™ 和 TI-Nspire™ CAS 手持设备
• 3.0 版或更高版本操作系统的 TI-Nspire™ CX 和 TI-Nspire™ CX CAS 手持设备
• 3.1 版或更高版本操作系统的 TI-Nspire™ CX-C 和 TI-Nspire™ CX-C CAS 手持设备
• 3.1 版或更高版本操作系统的 TI-Nspire™ CM-C 和 TI-Nspire™ CM-C CAS 手持设备
• 5.0 版或更高版本操作系统的 TI-Nspire™ CX II 和 TI-Nspire™ CX II CAS 手持设备
• 5.0 版或更高版本操作系统的 TI-Nspire™ CX II-T 和 TI-Nspire™ CX II-T CAS 手持设备

使用可切换 TI-Nspire™ 键盘和 TI-84 Plus 键盘的 TI-Nspire™ 手持设备时,按键测试也可以在 TI-84 Plus 模式下使用。详情请见TI-84 Plus 模式下的测验模式。

注: 某些州只允许在 TI-84 模式下使用 TI-Nspire™。要了解您所在的州是否允许使用 TI-Nspire™ 技术,请参见州/省信息网站:education.ti.com/go/testprep。

主题链接