自定义文档设置

在 TI-Nspire™ 文档和 Scratchpad 中,文档设置可对手持设备如何显示及解读信息进行控制。所有数字,包括矩阵和列表中的元素,都按文档设置显示。您可以随时更改默认设置,还可以指定用于特定文档的设置。

文档设置及其可能的值在下表中列出。

字段

值

显示数位

• 浮点
• 浮点 1 - 浮点 12
• 定点 0 - 定点 12

角度

• 弧度
• 度数
• 百分度

指数显示形式

• 常规
• 科学
• 工程

实数或复数

• 实数
• 直角坐标
• 极坐标

计算模式

• 自动
• 准确
• 近似值

注:自动模式会将不是整数的答案显示为分数,除非问题中使用了小数。Exact 模式(仅 CAS)会将不是整数的答案显示为分数或符号形式,除非问题中使用了小数。

精确算法

• 开启
• 关闭

注:此选项仅对 Exact Arithmetic 手持设备可用。

CAS 模式

• 开启
• 精确算法
• 关闭

注:此选项仅对 CAS 手持设备和软件可用。

向量形式

• 直角坐标
• 柱面坐标
• 球面坐标

进制

• 十进制
• 十六进制
• 二进制

单位制

• SI
• 英制/美制

注:此选项仅对 CAS 手持设备和软件可用。

更改默认文档设置

完成下列步骤定义 TI-Nspire™ 文档和便签本的默认文档设置。

1. 保存并关闭所有打开的文档。
2. 从 Home(主屏幕)按 5 2 (Settings > Document Settings)(设置 > 文档设置)。

“文档设置”对话框打开。


Exact Arithmetic 操作系统


CAS 操作系统

3. 按 e 可在设置列表中移动。按 £ 可在列表中反向移动。

有粗体线围绕的方框表示该框处于活动状态。

4. 按 ¢ 打开下拉菜单,查看每个设置的值。
5. 按 £ 和 ¤ 键突出显示所需的选项,然后按 x 或 · 选择值。
6. 单击 OK(确定)将所有设置保存为默认设置,这些设置将应用到所有新的 TI-Nspire™ 文档和 Scratchpad。

更改 TI-Nspire™ 文档中的文档设置

完成以下步骤以更改打开的 TI-Nspire™ 文档的文档设置。这些设置也将应用于 Scratchpad(便签本),并作为所有新文档的默认设置。

1. 在打开的文档中按c 5 2 (c > Settings > Document Settings)(c > 设置 > 文档设置)。

“文档设置”对话框打开。


Exact Arithmetic 操作系统


CAS 操作系统

2. 按 e 可在设置列表中移动。按 £  可在列表中反向移动。

有粗体线围绕的方框表示该框处于活动状态。

3. 到达所需的设置后,按 ¢  打开下拉列表,查看每个设置的值。
4. 按 5 和 6 键高亮显示所需的选项,然后按 x 或 · 选择值。
5. 单击 OK(确定)或按 x 或 · 将新设置应用到打开的文档,并将其设置为新文档和 Scratchpad 的默认设置。

恢复文档设置

完成以下步骤,将原始出厂设置还原到打开或新建的文档和 Scratchpad(便签本)。

1. 在 Home(主屏幕)中,按 5 8 (Settings > Restore Factory Defaults)(设置 > 恢复到出厂默认值)。

“恢复默认值”对话框将打开。

2. 单击“确定”可将设置还原为出厂默认设置。
3. 按 d 或单击 Cancel(取消)返回 Home(主页)屏幕,而不进行任何更改。