Cálculos estatísticos…
Pode efetuar cálculos estatísticos para analisar dados. O exemplo seguinte ajusta um modelo de regressão linear y=mx+b às duas listas nas colunas A e B.
| 1. | No menu Estatística, selecione Cálculo estatístico > Regressão linear (mx+b) para escolher o modelo de regressão. |
Surge a caixa de diálogo Regressão linear (mx+b).
| 2. | Introduza a[] como a coluna para a Lista X. |
| 3. | Introduza b[] como a coluna para a Lista Y. |
| 4. | Para guardar a equação de regressão numa variável específica, substitua Guardar RegEqn em pelo nome da variável. |
| 5. | Introduza c[] como a coluna para o 1º Resultado. |
| 6. | Clique em OK. |
A aplicação Listas e Folha de cálculo insere duas colunas: uma com os nomes dos resultados e outra com os valores correspondentes.
Nota: Os resultados estão ligados aos dados de origem. Por exemplo, se mudar um valor da coluna A, a equação de regressão é atualizada automaticamente.
A aplicação Listas e Folha de cálculo guarda resultados estatísticos com o nome de um grupo de variáveis com o formato stat.nnn, em que nnn corresponde ao nome do resultado (por exemplo, stat.RegEqn e stat.Resid). A utilização de nomes padrão para as variáveis torna mais fácil identificar e utilizar as variáveis estatísticas mais tarde. Se quiser utilizar um grupo de variáveis personalizadas em vez do nome padrão, pode editar a fórmula na célula da fórmula da coluna.
Pode utilizar a seguinte fórmula para guardar os resultados no grupo de variáveis MystatsB.
=LinRegMx(a[],b[],1 ): CopyVar Stat., MystatsB.
Posteriormente, pode ver os resultados, introduzindo a seguinte expressão na aplicação Calculadora ou noutra coluna da aplicação Listas e Folha de cálculo:
Resultados MystatsB.
O menu Cálculos estatísticos permite selecionar a partir dos cálculos descritos abaixo Para obter mais informações, consulte o Guia de Referência -do TI Nspire™.
Estatística de uma variável (OneVar)
Analisa dados com uma variável medida. Pode especificar uma lista de frequências opcionais. Os dados estatísticos devolvidos com esta técnica de análise são:
| • | Média da amostra, x |
| • | Soma dos dados, Gx |
| • | Soma dos quadrados dos dados, Gx2 |
| • | Desvio padrão da amostra, sx |
| • | Desvio padrão da população, sx |
| • | tamanho da amostra, n |
| • | X-mín |
| • | primeiro quartil, Q1 |
| • | Mediana |
| • | terceiro quartil, Q3 |
| • | X-máx |
| • | Soma dos quadrados dos desvios, SSx = G(x Nx)2 |
Estatística de duas variáveis (TwoVar)
Analisa dados emparelhados. Lista 1 é a variável independente. Lista 2 é a variável dependente. Pode especificar uma lista de frequências opcionais. Os dados estatísticos devolvidos com esta técnica de análise são:
Para cada lista:
| • | Média da amostra, x ou y |
| • | Soma dos dados, Gx ou Gy |
| • | Soma dos quadrados dos dados, Gx2 ou Gy2 |
| • | Desvio padrão da amostra, sx = sn-1x ou sy = sn-1y |
| • | desvio padrão da população, sx = snx ou sy = sny |
| • | X-mín ou Y-mín |
| • | primeiro quartil, Q1X ou Q1Y |
| • | Mediana |
| • | terceiro quartil, Q3X ou Q3Y |
| • | X-máx ou Y-máx |
| • | Soma dos quadrados dos desvios, SSx = G(x Nx)2 ou SSy = G(y Ny)2 |
Dados adicionais:
| • | Tamanho da amostra para cada conjunto de dados, n |
| • | Gxy |
| • | Coeficiente de correlação, R. |
Linear Regression (mx+b) (LinRegMx) (Regressão linear)
Ajusta a equação do modelo y=ax+b aos dados com um ajuste de mínimos quadrados. Mostra os valores para m (declive) e b (y-interseção).
Linear Regression (a+bx) (LinRegBx) (Regressão linear)
Ajusta a equação do modelo y=a+bx aos dados com um ajuste de mínimos quadrados. Mostra os valores para a (y-interseção), b (declive), r2 e r.
Reta mediana-mediana (MedMed)
Ajusta a equação do modelo y=mx+b aos dados através da técnica da reta mediana-mediana (reta resistente), calculando os pontos do resumo x1, y1, x2, y2, x3 e y3. A reta-mediana mediana apresenta os valores para m (declive) e b (y-interseção).
Regressão quadrática (QuadReg)
Ajusta o polinómio de segundo grau y=ax2+bx+c aos dados. Mostra os valores para a, b, c e R2. Para três pontos de dados, a equação é um ajuste polinomial; para quatro ou mais, é uma regressão polinomial. São necessários pelo menos três pontos de dados.
Reegrssão cúbica (CubicReg)
Ajusta o polinómio de terceiro grau y=ax3+bx2+cx+d aos dados. Mostra os valores para a, b, c, d e R2. Para quatro pontos de dados, a equação é um ajuste polinomial; para cinco ou mais, é uma regressão polinomial. São necessários pelo menos quatro pontos.
regressão quártica, QuartReg
Ajusta o polinómio de quarto grau y=ax4+bx3+cx2+dx+e aos dados. Mostra os valores para a, b, c, d, e e R2. Para cinco pontos de dados, a equação é um ajuste polinomial; para seis ou mais, é uma regressão polinomial. São necessários pelo menos cinco pontos.
Regressão potencial (PowerReg)
Ajusta a equação do modelo y=axb aos dados com um ajuste de mínimos quadrados em valores transformados ln(x) e ln(y). Mostra os valores para a, b, r2 e r.
Regressão exponencial (ExpReg)
Ajusta a equação do modelo y=abx aos dados com um ajuste de mínimos quadrados em valores transformados x e ln(y). Mostra os valores para a, b, r2 e r.
Regressão logarítmica (LogReg)
Ajusta a equação do modelo y=a+b ln(x) aos dados com um ajuste de mínimos quadrados em valores transformados ln(x) e y. Mostra os valores para a, b, r2 e r.
Regressão sinusoidal (SinReg)
Ajusta a equação do modelo y=a sin(bx+c)+d aos dados com um ajuste de mínimos quadrados iterativo. Mostra os valores para a, b, c e d. São necessários pelo menos quatro pontos de dados São necessários pelo menos dois pontos por ciclo para evitar previsões de frequências falsas.
Nota: A saída da SinReg é sempre em radianos, independentemente da definição do modo Radianos/Graus.
Regressão logística (d=0) (Logistic)
Ajusta a equação do modelo y=c/(1+a*e-bx) aos dados com um ajuste de mínimos quadrados iterativo. Mostra valores para a, b e c.
Regressão logística (dƒ0) (LogisticD)
Ajusta a equação do modelo y=c(1+a*e(-bx))+d aos dados com um ajuste de mínimos quadrados iterativo. Mostra os valores para a, b, ce d.
Regressão linear múltipla (MultReg)
Calcula a regressão linear múltipla da lista Y nas listas X1, X2, …, X10.