Personalizar as definições de Gráficos e Geometria

As definições de Gráficos e Geometria controlam a forma como a informação é apresentada em problemas abertos e nos novos problemas. Quando personalizar as definições da aplicação, as seleções passam a ser as predefinições para todo o trabalho na aplicação de Gráficos e Geometria.

Realize os procedimentos que se seguem para alterar as definições de Gráficos e Geometria e fazer com que estas sejam as predefinições para todos os novos documentos de Gráficos e Geometria e para o Rascunho.

1. Abra um documento novo com a aplicação Gráficos e Geometria ativa.
2. Prima b 9 (b > Definições).

É aberta a caixa de diálogo Definições de Gráficos e Geometria.

3. Prima e para percorrer a lista de definições. Clique em ¢ para abrir a lista pendente para ver os valores para cada definição.

Campo

Valores

Ver dígitos

Auto

Flutuante

Flutuante1 - Flutuante12

Fixo0 - Fixo12

Ângulo no gráfico

Auto

Radiano

Grau

Grado

Ângulo na geometria

Auto

Radiano

Grau

Grado

Grelha

Sem grelha

Grelha ponteada

Grelha com linhas

4. Prima ¤ para ver os valores e, em seguida, prima x ou · para selecionar um valor.
5. Na metade inferior da caixa de diálogo, selecione uma caixa de verificação para ativar uma opção ou desmarque a seleção de uma caixa de verificação para desativar uma opção.

Caixa de verificação

Operação quando selecionada

Esconder automaticamente etiquetas dos gráficos

As etiquetas dos gráficos só aparecem quando passar com o rato, selecionar ou capturar um gráfico.

Mostrar valores dos extremos dos eixos

Apresenta uma etiqueta numérica com os valores menores e maiores visíveis num eixo.

Mostrar sugestões para manipulação de funções

Mostra informações úteis à medida que manipula os gráficos das funções.

Localizar ponto de interesse automaticamente

Mostra zeros, mínimo e máximo para os objetos e as funções representados graficamente enquanto traça os gráficos das funções.

Forçar os ângulos de triângulos geométricos para números inteiros

Limita os ângulos de um triângulo a valores inteiros à medida que cria ou edita o triângulo. Esta definição aplica-se apenas na vista Geometria com a unidade Ângulo da geometria definida para Grau ou Gradiano. Não se aplica a triângulos analíticos na vista Gráfico ou a triângulos analíticos na janela Analítica da vista Geometria. Esta definição não afeta ângulos existentes e não se aplica quando constrói um triângulo com base em pontos inseridos anteriormente. Por predefinição, esta definição não se encontra selecionada.

pontos automaticamente

Aplica etiquetas (A, B, ..., Z, A1, B1 e assim sucessivamente) a pontos, linhas e vértices de formas geométricas à medida que as desenha. A sequência das etiquetas começa em A para cada página num documento. Por predefinição, esta definição não se encontra selecionada.

Nota: Se criar um novo objeto que utiliza pontos existentes indefinidos, esses pontos não são automaticamente definidos no objeto concluído.

6. Escolha uma das opções seguintes:
• Para aplicar as definições apenas no documento aberto, clique em OK.
• Clique em Cancel (Cancelar) para fechar a caixa de diálogo sem fazer alterações.