Personalizar as definições do documento

As definições do documento controlam como a unidade portátil apresenta e interpreta as informações nos documentos TI-Nspire™ e no Rascunho. Todos os números, incluindo os elementos de matrizes e listas, são apresentados de acordo com as definições do documento. Pode alterar as predefinições a qualquer altura e pode também especificar definições para um documento em particular.

As definições do documento e os valores possíveis são indicados na tabela que se segue.

Campo

Valores

Ver dígitos

• Flutuante
• Flutuante1 - Flutuante12
• Fixo0 - Fixo12

Ângulo

• Radiano
• Grau
• Grado

Formato exponencial

• Normal
• Científica
• Engenharia

Real ou Complexo

• Real
• Retangular
• Polar

Modo de cálculo

• Auto
• Exato
• Aproximado

Nota: O modo automático mostra uma resposta que não é um número inteiro como uma fração, exceto quando utilizar um decimal no problema. O modo exato (apenas CAS) mostra uma resposta que não seja um número inteiro como uma fração ou em formato simbólico, exceto quando utilizar um número decimal no problema.

Aritmética Exata

• Ligar
• Desligar

Nota: Esta opção está disponível apenas nas unidades portáteis Aritmética Exata.

Modo CAS

• Ligar
• Aritmética Exata
• Desligar

Nota: Esta opção está disponível apenas no software e unidades portáteis CAS.

Formato vetorial

• Retangular
• Cilíndrica
• Esférico

Base

• Decimal
• Hexadecimal
• Binária

Sistema de unidades

• SI
• Eng/EUA

Nota: Esta opção está disponível apenas no software e unidades portáteis CAS.

Alterar as predefinições do documento

Efetue os seguintes passos para definir as predefinições do documento para os documentos TI-Nspire™ e Folha de rascunho.

1. Guarde e feche os documentos abertos.
2. No ecrã inicial, prima 5 2 (Settings (Definições) > Document Settings (Definições do documento)).

Aparece a caixa de diálogo Definições do documento.


Sistema Operativo Exact Arithmetic (Aritmética Exata)


SO CAS

3. Prima e para percorrer a lista de definições. Pressione £ para retroceder na lista.

Uma linha a negrito à volta de uma caixa que está ativa.

4. Pressione ¢ para abrir a lista pendente para ver os valores para cada definição.
5. Prima as teclas £ e ¤ para realçar a opção pretendida e, de seguida, prima x u · para selecionar o valor.
6. Clique em OK para guardar todas as definições como predefinições que serão aplicadas a todos os documentos TI-Nspire™ e ao Rascunho.

Alterar as Definições do documento num documento TI-Nspire™

Efetue os seguintes passos para alterar as definições do documento de um documento TI-Nspire™ aberto. As definições também serão aplicadas ao Scratchpad (Caderno de rascunho) e serão usadas como predefinições em todos os novos documentos.

1. Num documento aberto, prima c 5 2 (c > Settings (Definições) > Document Settings (Definições do documento)).

Aparece a caixa de diálogo Definições do documento.


Sistema Operativo Exact Arithmetic (Aritmética Exata)


SO CAS

2. Pressione e para percorrer a lista de definições. Pressione £ para retroceder na lista.

Uma linha a negrito à volta de uma caixa que está ativa.

3. Quando alcançar a definição pretendida, pressione ¢ para abrir a lista pendente para visualizar os valores de cada definição.
4. Prima as teclas 5 e 6 para realçar a opção pretendida e, em seguida, prima x ou · para selecionar o valor.
5. Clique em OK ou prima x ou · para aplicar as novas definições ao documento aberto e definir como predefinição para os novos documentos e para o Scratchpad (Caderno de rascunho).

Restaurar as definições do documento

Execute os passos seguintes para restaurar as definições de fábrica originais dos documentos abertos ou novos, e do Scratchpad (Caderno de rascunho).

1. No ecrã inicial, prima 5 8 (Settings (Definições) > Restore Factory Defaults (Restaurar predefinições de fábrica)).

Abre-se a caixa de diálogo Restaurar predefinições.

2. Clique em OK para restaurar as predefinições de fábrica.
3. Prima d ou clique em Cancel (Cancelar) para voltar ao ecrã inicial sem fazer alterações.