Recolher ficheiros dos alunos
Pode recolher ficheiros enviados anteriormente localizados nas pastas das turmas dos alunos utilizando o Registo da turma. Pode também recolher ficheiros novos dos alunos introduzindo o nome completo do ficheiro.
Ao recolher ficheiros do menu ou do ícone, dispõe da opção de eliminar os ficheiros recolhidos das pastas das turmas dos alunos.
Nota: Caso um aluno tenha eliminado, renomeado, ou armazenado um ficheiro noutra localização, não é possível recolher o mesmo.
A turma tem de estar em sessão para recolher ficheiros. Se alguns alunos não tiverem sessão iniciada, os ficheiros que recolher são automaticamente transferidos quando os alunos iniciarem sessão.
| 1. | A partir do Registo da turma, selecione o ficheiro ou os ficheiros enviados para a turma. |
Nota: por predefinição, estão listados os primeiros 100 registos. Para apresentar registos adicionais, clique em Carregar os próximos 100 ou em Carregar todas as entradas.
| 2. | Clique em ¢ junto a qualquer ficheiro realçado e selecione Recolher selecionados da turma. |
A transferência do ficheiro aparece no Registo da turma.
| 1. | Clique em Tools (Ferramentas) > Collect from class (Recolher da turma) ou clique em . |
Aparece a caixa de diálogo Selet file(s) to collet (Selecionar ficheiros para recolher).
| 2. | Para selecionar os ficheiros ou as pastas que pretende recolher, efetue um dos seguintes procedimentos: |
| • | Clique em Recent Files (Ficheiros recentes), navegue até ao ficheiro que pretende recolher e clique no mesmo. Para selecionar vários ficheiros ou pastas, prima sem soltar a tecla Ctrl (Macintosh®: “) enquanto clica em cada nome de ficheiro. |
| • | Clique em Enter Filename (Introduzir o nome do ficheiro) e introduza o nome do ficheiro na caixa File name (Nome de ficheiro) e, de seguida, clique em Add (Adicionar). |
| 3. | Clique em Seguinte. |
Abre-se a caixa de diálogo Selecionar indivíduos.
| 4. | Selecione o(s) aluno(s) de quem pretende recolher o ficheiro: |
| • | Para recolher o ficheiro da turma, clique em Class (Turma) . Para recolher o ficheiro apenas dos membros da turma com sessão iniciada, assinale a caixa de verificação Logged in only (Apenas com sessão iniciada). |
| • | Para recolher o ficheiro de um aluno, clique em Individuals (Indivíduos) e, em seguida, clique no aluno. |
Nota: Se tiver seleccionado alunos na área da sala de aula, o software já os terá seleccionado.
| 5. | Se pretender remover o ficheiro das pastas de turmas de alunos depois de o recolher, selecione a caixa de verificação junto à opção para eliminar o ficheiro após a respetiva recolha. |
| 6. | Clique em Terminar. |
O ficheiro recolhido aparece no Registo da turma.
A função Recolher em falta fica ativa para ficheiros que não foram recebidos dos alunos.
| 1. | A partir do Registo da turma, selecione a ação de recolha do ficheiro que foi enviado à turma. |
| 2. | Clique em File (Ficheiro) > Collect Missing (Recolher em falta). |
Nota: A ação de recolha não pode estar ativa.
.
. Para recolher o ficheiro apenas dos membros da turma com sessão iniciada, assinale a caixa de verificação
e, em seguida, clique no aluno.