Uso (collegamento) di variabili
La condivisione o il collegamento di variabili è un potente strumento per l'esplorazione della matematica. La visualizzazione di variabili collegate viene aggiornata automaticamente ad ogni modifica del valore della variabile.
Collegamento di variabili condivise
Per utilizzare una variabile memorizzata:
| 1. | Visualizzare la pagina e selezionare la posizione o l'oggetto a cui collegare una variabile. |
| 2. | Selezionare lo strumento Variabili h. |
Vengono visualizzate le opzioni del menu Variabili. Il software riconosce i tipi di variabile che funzionano nella posizione o con l'oggetto selezionati e visualizza solo le variabili pertinenti.
| 3. | Utilizzare 9 e : per scorrere l'elenco oppure digitare parte del nome della variabile. |
Mentre si digita, viene visualizzato un elenco di variabili il cui nome inizia con le lettere digitate. Digitando parte del nome è possibile trovare più rapidamente una variabile, se l'elenco è lungo.
| 4. | Una volta individuato il nome della variabile da collegare, evidenziarlo e fare clic su di esso oppure premere ·. |
Il valore della variabile selezionata viene collegato.
Collegamento di una cella di Foglio elettronico a una variabile
Quando si collega una cella a una variabile, Foglio elettronico mantiene aggiornato il valore della cella per riflettere sempre il valore della variabile. La variabile può essere qualsiasi variabile nell'attività corrente e può essere definita in Grafici e Geometria, Calcolatrice o in qualsiasi istanza di Foglio elettronico.
Nota: non collegare a una variabile di sistema in quanto il collegamento potrebbe impedire al sistema di aggiornare la variabile. Le variabili di sistema includono
| 1. | Fare clic sulla cella da collegare alla variabile. |
| 2. | Aprire il menu VarLink: |
| - | Fare clic su |
| - | Palmare: premere h. |
Viene visualizzato il menu VarLink.
| 3. | In Collega a, scorrere fino al nome della variabile e farvi clic sopra. |
La cella mostra il valore della variabile.
Utilizzo di una variabile in un calcolo
Dopo aver memorizzato un valore in una variabile, è possibile utilizzare il nome della variabile in un'espressione al posto del valore memorizzato.
| 1. | Inserire l'espressione: |
| - | Digitare |
| - | Palmare: digitare |
Calcolatrice sostituisce 517, il valore correntemente assegnato a
| 2. | Inserire l'espressione: |
| - | Digitare |
| - | Palmare: digitare |
CAS: poiché la variabile
Poiché la variabile