Accesso alla modalità Premere per Test scegliendo le restrizioni

Nota: Questo vale per i palmari TI-Nspire™ CX e TI-Nspire™ CX II , tranne dove indicato.

Avvio del palmare

1. Accertarsi che il palmare sia spento.
2. Tenere premuti i tasti d c.

Non rilasciare i tasti fino a quando non venga visualizzata la schermata Premere per Test.

Selezionare un'Impostazione dell'angolo

1. Premere e come necessario per evidenziare il menu Impostazione dell'angolo.
2. Premere ► per visualizzare l'elenco delle unità dell'angolo. Le unità disponibili sono: grado e radiante.
3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare l'unità dell'angolo che si desidera utilizzare e quindi premere · per selezionarla.

Selezionare una modalità CAS (solo TI-Nspire™ CX II CAS)

1. Premere e come necessario per evidenziare il menu Modalità CAS.
2. Premere ► per visualizzare l’elenco delle modalità CAS. Le modalità disponibili sono: Attiva, Exact Arithmetic e Disattiva.

Nota: La selezione di Attiva attiva le funzioni CAS e la manipolazione dei simboli. La selezione di Exact Arithmetic attiva i risultati esatti in termini di frazioni impilate, p e radicali ‡. La selezione di Disattivato disattiva CAS e i risultati esatti.

3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare la modalità che si desidera utilizzare, quindi premere · per selezionarla.

Selezionare una modalità aritmetica esatta (solo TI-Nspire™ CX II-T)

1. Premere e come richiesto per evidenziare il menu della modalità Exact Arithmetic.
2. Premere ► per visualizzare l’elenco delle modalità Exact Arithmetic. Le modalità disponibili sono: Attivato e Off.

Nota: La selezione di Attivato attiva i risultati esatti in termini di frazioni impilate, p e radicali ‡. La selezione di Disattivato disattiva i risultati esatti.

3. Premere ▲ o ▼ per evidenziare la modalità che si desidera utilizzare, quindi premere · per selezionarla.

Selezionare o cancellare restrizioni

Nota: A seconda della versione del SO del palmare, tutte le restrizioni possono essere selezionate o meno per impostazione predefinita. Assicurarsi che i palmari abbiano il SO più recente e rivedere attentamente la restrizione per far sì che la funzionalità appropriata sia disabilitata.

È possibile impostare ogni restrizione individualmente oppure è possibile selezionare o cancellare rapidamente tutte le restrizioni premendo / A.

• La selezione di una restrizione disabilita o limita funzionalità specifiche durante la sessione Premere per Test.
• La cancellazione di una restrizione consente di utilizzarne le funzionalità associate durante la sessione.

Nota: per un elenco dettagliato delle restrizioni, fare riferimento a Nozioni fondamentali sulle restrizioni di Premere per Test.

1. Premere e oppure premere ▼ per spostarsi nell'elenco delle restrizioni. Per accedere rapidamente all'ultima voce dell'elenco, premere ▲. Continuare a premere ▲ per spostarsi in alto nell'elenco delle restrizioni.
2. Quando una restrizione è evidenziata, premere x per cancellarla o selezionarla.

Modalità Accedi a Premere per Test

Nota: non è possibile modificare le restrizioni dopo aver effettuato l'accesso alla modalità Premere per Test. Occorre uscire da Premere per Test e quindi accedervi con le nuove impostazioni. Per annullare ora senza accedere alla modalità Premere per Test, premere d oppure e per selezionare Annulla e quindi premere ·.

1. Per continuare e accedere a Premere per Test utilizzando le impostazioni correnti, premere e per selezionare Invia Press-to-Test, e quindi premere ·.

Il palmare salva le impostazioni e si riavvia. Al termine del riavvio, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo per confermare che il palmare è in modalità Premere per Test. In TI-Nspire™ CX II, sono visualizzati anche il codice di verifica e la modalità CAS.

SO TI-Nspire™ CX CAS
Limitazioni predefinite (nessuna opzione per disattivare CAS)

SO TI-Nspire™ CX II CAS
Limitazioni predefinite con CAS disattivato

Nota: il display del palmare può apparire diversamente, se sono state modificate le impostazioni. Non è possibile modificare le impostazioni dopo il riavvio del palmare.

2. Premere x o · per selezionare OK.

Viene visualizzata la schermata Home. Un'icona Lucchetto nella barra del titolo indica che il palmare è in modalità Premere per Test. Passando il cursore sull'icona sono visualizzati la versione del SO e il codice di verifica su TI-Nspire™ CX II.

Sistema operativo TI-Nspire™ CX CAS (nessuna opzione per disattivare il CAS)

SO TI-Nspire™ CX II CAS con CAS disattivato

- I dati preesistenti di Blocco note sono temporaneamente cancellati.
- I documenti e le cartelle preesistenti nella cartella Documenti vengono cancellati temporaneamente.

Nota: i documenti, le cartelle e i dati di Blocco note preesistenti saranno ripristinati quando si esce dalla modalità Premere per Test.

- Viene creata una cartella "Premere per Test" all'interno della cartella Documenti.
- TI-Nspire™ CX II-T: In base alla funzionalità Exact Arithmetic selezionata, nella schermata Home e nella schermata Premere per Test comparirà “Exact Arithmetic” oppure “Exact Arithmetic disattivata”.
- TI-Nspire™ CX II CAS: In base alla funzionalità CAS selezionata, nella schermata iniziale e nella shermata Premere per Test comparirà “CAS”/“CAS attivata”, “Exact Arithmetic” oppure “CAS disattivata”.
- Se installato, il dizionario cinese-inglese è temporaneamente disattivato sui palmari TI‑Nspire™ CX‑C.