Configurazione della docking station

Se si utilizza la TI-Nspire™ Docking Station, è opportuno collocarla su una superficie piana e stabile, come ad esempio un tavolo. In alternativa è possibile utilizzare un carrello per spostarla da un'aula all'altra. Nella scelta della collocazione, è importante considerare la vicinanza sia al computer dell'insegnante sia all'alimentazione elettrica, quale ad esempio una ciabatta o una presa di corrente.

Completare la procedura seguente per configurare la docking station.

1. Collocare la docking station sulla superficie.

2. Inserire l’adattatore CA nella docking station, quindi collegare gli adattatori a una ciabatta o a una presa di corrente.

Porta adattatore CA

Porta standard A (uscita)

Porta mini B (entrata)

3. Collegare il computer dell'insegnante alla docking station (per il trasferimento di dati).