Ricarica delle batterie ricaricabili TI-Nspire™

Il processo di ricarica inizia automaticamente quando si inserisce un palmare nell'alloggiamento, se la docking station è collegata alla corrente. Altrimenti, si avvia quando la docking station viene collegata alla corrente.

non è necessario che la docking station sia collegata al computer dell'insegnante per ricaricare le batterie ricaricabili nei palmari.

Determinazione dello stato delle batterie in un palmare

La LED sotto ciascun alloggiamento della docking station forniscono informazioni di base sullo stato della batteria ricaricabile TI-Nspire™ o delle batterie AAA inserite nel palmare. Lo stato delle batterie nel palmare è riportato con la seguente priorità:

• Se sul palmare è presente la batteria ricaricabile, lo stato di questa batteria è sempre riportato anche se sul palmare sono inserite anche le batterie AAA.
• Se sul palmare sono presenti solo le batterie AAA, viene riportato lo stato di queste batterie.

Indicatore LED stato batteria

Per determinare lo stato delle batterie del palmare, osservare il LED di stato della batteria relativo all’alloggiamento sotto il palmare. Il LED di stato della batteria è posto a destra del simbolo della batteria ():

• Rosso indica che la carica della batteria è bassa, minore del 25 percento
• Giallo indica che la carica della batteria è tra il 25 e il 75 percento
• Verde indica che la carica della batteria è maggiore del 75 percento
• Il LED è spento quando:
- L'alloggiamento è vuoto.
- Il palmare non è inserito correttamente.
- La docking station non è collegata a una sorgente di alimentazione.

Ulteriori informazioni sullo stato delle batterie

Informazioni aggiuntive sono disponibili nell’Area di lavoro Contenuto se si utilizza TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software, TI-Nspire™ CX Teacher Software oppure TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software. È possibile È possibile visualizzare lo stato sia delle batterie ricaricabili TI-Nspire™ sia delle batterie AAA inserite nei palmari collegati.

Sia per le batterie ricaricabili che per le batterie AAA, i livelli di ricarica sono riportati in tempo reale sul palmare:

• Critico, basso (da due a dieci percento), 25, 50, 75 o 100 percento.
• Le percentuali sono visualizzate in testo nero, ad eccezione del livello critico. Il testo rosso indica che la batteria è quasi completamente scarica.
• Due trattini (--) indicano che sul palmare non è installata alcuna batteria ricaricabile o batteria AAA.

Risoluzione dei problemi

Se la ricarica non avviene:

• Accertarsi che il palmare sia acceso e inserito correttamente nell'alloggiamento. Le batterie non vengono caricate se il connettore nel palmare e il connettore nell'alloggiamento non sono allineati.
• Controllare il connettore nel palmare e assicurarsi che sia pulito. In caso di sporcizia, rimuoverla con un panno pulito e asciutto o una gomma da matita. Non utilizzare mai panni bagnati o soluzioni di alcun tipo.