Sortie du mode Verrouillage examen

Lorsque vous quittez le mode Verrouillage examen sur une unité :

Tous les classeurs créés pendant la session Verrouillage examen sont supprimés. Si vous réactivez le mode Verrouillage examen, le dossier Verrouillage examen est vide.
Tous les fichiers et paramètres système sont restaurés à l’état qui était le leur avant l’activation du mode Verrouillage examen.
Si un classeur a été ouvert avant l’activation du mode Verrouillage examen, il sera restauré à la même vue (Parcourir, trieuse de pages ou vue de la page) précédente. Si le classeur contient des modifications non enregistrées, elles restent non enregistrées.
Si aucun classeur n’a été préalablement ouvert, l’unité affiche le dossier Mes Classeurs.

Quitter le mode Verrouillage examen à l’aide d’une autre unité

Vous pouvez quitter le mode Verrouillage examen sur votre unité en la connectant à une autre unité et en utilisant la commande de menu Quitter Verrouillage examen. Les deux unités peuvent être différentes. Par exemple, vous pouvez connecter une unité TI‑Nspire™ CX II à une unité TI‑Nspire™ ou connecter une unité TI‑Nspire™ CAS à une unité qui ne dispose pas du système de calcul formel (CAS).

Important : si l’autre unité est en mode Verrouillage examen, elle quittera également le mode Verrouillage examen.

1. Connectez votre unité à une autre unité en utilisant un câble de connexion approprié.
2. Assurez-vous d’avoir allumé les deux unités.
3. Appuyez sur c sur votre unité pour afficher l’écran d’accueil.
4. Sélectionnez Parcourir​, puis appuyez sur ~ pour afficher le menu Classeurs.
5. Dans le menu Classeurs, sélectionnez Verrouillage examen > Quitter Verrouillage examen. Cette option de menu ne peut être activée qu’en mode Verrouillage examen.

Votre unité quitte le mode Verrouillage examen et redémarre en mode normal. Si l’autre unité est en mode Verrouillage examen, elle quittera également le mode Verrouillage examen et redémarrera.
Si l’unité n’est pas connectée correctement, le message suivant s’affiche :

L’unité doit redémarrer pour quitter le mode Verrouillage examen. Si vous débranchez le câble avant de procéder au redémarrage, l’unité restera en mode Verrouillage examen.

Remarque : vous pouvez également quitter le mode Verrouillage examen en recevant une mise à niveau de l’O.S. (à partir d'une autre unité ou du logiciel pour ordinateur). Si vous recevez la même version d’O.S., l’unité ne quittera pas le mode Verrouillage examen.