Annulation du Verrouillage examen sur plusieurs unités

Les enseignants qui utilisent le logiciel enseignant TI‑Nspire™ CX Premium peuvent supprimer le mode Verrouillage examen à distance sur plusieurs unités CX et CX II. Les unités doivent être allumées et connectées à l’ordinateur de l’enseignant par l’un des moyens suivants :

Station d’accueil TI-Nspire™ ou station d’accueil TI-Nspire™ CX
Station de connexion TI-Nspire™ Navigator™
TI-Nspire™ CX, adaptateur réseau sans fil
Une connexion directe via un câble USB standard

Annulation en utilisant le logiciel enseignant TI-Nspire™ CX Premium

1. Les unités doivent être allumées et connectées à l’ordinateur de l’enseignant par l’un des moyens mentionnés ci-dessus.
2. Dans le menu Outils, sélectionnez Préparer les unités > Quitter le mode Verrouillage examen.

Annulation à l’aide du logiciel TI-Nspire™ Student Software

1. Connectez l'unité nomade à l'ordinateur.
2. Ouvrez l'Explorateur de contenu dans la boîte à outils Classeurs.
3. Dans le panneau Unités connectées, sélectionnez l’unité.
4. Dans le menu Options , sélectionnez Quitter le mode Verrouillage examen.

Suppression à l’aide de la fonction Envoyer à la classe

Lorsqu’une classe est ouverte et que des élèves sont connectés, vous pouvez supprimer le mode Verrouillage examen en envoyant le fichier « Sortie mode Test.tns » à la classe. Les élèves non connectés le recevront dès qu'ils seront connectés.

1. Créez un fichier .tns vide nommé « Sortie mode Test.tns » et enregistrez-le dans votre dossier TI‑Nspire™ par défaut.

Remarque : le nom du fichier tient compte des majuscules et des minuscules et doit être nommé conformément aux instructions.

2. Cliquez sur Outils > Envoyer à la classe.

La boîte de dialogue Sélectionner le(s) fichier(s) à envoyer s'affiche.

3. Assurez-vous que l’onglet Fichiers est ouvert.
4. Naviguez jusqu’au dossier où se trouve le fichier « Sortie mode Test.tns » et sélectionnez-le.
5. Cliquez sur Suivant.

La boîte de dialogue Sélectionner des élèves s'affiche.

6. Cliquez sur Classe  pour envoyer le fichier à tous les élèves de la classe. Pour envoyer le fichier aux élèves connectés uniquement, cochez la case Élèves connectés uniquement.

Remarque : Pour envoyer le fichier à un élève particulier, cliquez sur Utilisateurs  puis sur l’élève voulu.

7. Entrez Verrouillage examen dans le champ Envoyer dans le dossier d’une unité.
8. Cliquez sur Terminer.

Les étudiants connectés reçoivent le fichier « Sortie mode test.tns » et les unités connectées quittent le mode Verrouillage examen. Les unités redémarrent et le système d’exploitation se charge.

Suppression à l’aide de l’outil de transfert

1. Créez un fichier .tns vide nommé « Sortie mode Test.tns » et enregistrez-le dans votre dossier TI‑Nspire™ par défaut.

Remarque : le nom du fichier tient compte des majuscules et des minuscules et doit être nommé conformément aux instructions.

2. Dans l’espace de travail Contenu, sélectionnez Outils > Outil Transfert.

L’outil Transfert s’affiche.

3. Cliquez sur Ajouter à la liste des transferts.
4. Naviguez jusqu’au dossier contenant le fichier « Sortie mode test.tns » et sélectionnez-le pour l’ajouter à la liste de transfert.
5. Dans l’outil Transfert, sélectionnez le fichier « Sortie mode test.tns ».

Le champ Modifier le dossier de destination devient actif lorsque vous sélectionnez le fichier.

6. Entrez Verrouillage examen dans le champ Modifier le dossier de destination et cliquez sur Modifier.

Remarque : vous devez saisir le nom du dossier manuellement. Vous ne pouvez pas le sélectionner en accédant au dossier Verrouillage examen de l’unité.

7. Cliquez sur Commencer le transfert.

Le fichier « Sortie mode test.tns » est envoyé aux unités connectées et le Verrouillage examen est supprimé. Les unités redémarrent et le système d’exploitation se charge.

Pour supprimer le mode Verrouillage examen d’autres unités, déconnectez les unités redémarrées et connectez les autres unités. La procédure de transfert continue jusqu’à ce que vous l’arrêtiez.

8. Pour arrêter le transfert, cliquez sur Arrêter le transfert.
9. Cliquez sur Fermer quand tous les transferts sont terminés.