Utilisation des actions mathématiques

Les actions mathématiques sont disponibles dans l’Éditeur mathématique, Scratchpad et Calculs.

Quand vous affichez le menu contextuel d’une expression ou d’une équation choisie, le menu peut comporter un sous-menu Actions mathématiques qui répertorie les actions disponibles. Chaque action est susceptible de vous demander de saisir les paramètres nécessaires.

Les actions mathématiques répertoriées dépendent :

• du type de l’expression ou de la relation ;
• Le système d’exploitation utilisé (Numérique, Arithmétique exacte ou CAS).
• Des éventuelles restrictions imposées par une session Verrouillage--examen active.

Exemple d’actions mathématiques dans l’Éditeur mathématique

1. Insérez une boîte d’expression mathématique et tapez l’équation x2+3x+1=0, mais n’appuyez pas encore sur Entrée.

2. Affichez le menu contextuel de l’équation et sélectionnez Actions mathématiques.
Windows® : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’équation.
Sur Mac® : Maintenez la touche “ enfoncée et cliquez sur l’équation.
Unité nomade : Pointez sur l’équation et appuyez sur / b.


OS Numérique et Arithmétique exacte


OS CAS

3. Sélectionnez l’action à exécuter :
- Résoudre numériquement pour le système d’exploitation Numérique et Arithmétique exacte.
- Résoudre pour l’OS CAS.

Il vous est demandé de saisir des paramètres. Par exemple, Résoudre numériquement demande la variable par rapport à laquelle on résout, l’hypothèse initiale, la limite inférieure et la limite supérieure.

4. Saisissez une valeur pour chaque paramètre. Quand des options sont disponibles, vous pouvez cliquer sur une flèche pour effectuer une sélection.


OS Numérique et Arithmétique exacte


OS CAS

5. Cliquez sur OK pour valider l’expression et la placer dans la boîte d’expression mathématique.


OS Numérique et Arithmétique exacte


OS CAS

6. Appuyez sur Entrée pour réaliser l’action.


OS Numérique et Arithmétique exacte


OS CAS

7. Pour poursuivre l’exploration, sélectionnez x2+3·x+1 dans la boîte d’expression. Laissez de côté la partie « =0 ».


OS Numérique et Arithmétique exacte


OS CAS

8. Affichez le menu contextuel du texte sélectionné, sélectionnez Actions mathématiques > Extraire les racines d’un polynôme, puis appuyez sur Entrée pour réaliser l’action.

L’action et son résultat s’affichent dans une nouvelle boîte d’expression mathématique.


OS numérique


OS Arithmétique exacte et CAS

Conseils pour l’utilisation des actions mathématiques dans l’Éditeur mathématique

▶ Pour une expression évaluée au préalable, cliquez sur l’expression et affichez son menu contextuel.

Quand vous sélectionnez une action, cela remplace l’expression.

▶ Pour un résultat affiché, cliquez dans le résultat et affichez son menu contextuel.

Quand vous sélectionnez une action, elle s’affiche dans une nouvelle boîte d’expression.

▶ Pour une partie d’une expression ou d’un résultat, sélectionnez cette partie et affichez son menu contextuel.

Quand vous sélectionnez une action, elle s’affiche dans une nouvelle boîte d’expression.