Modification des réglages du classeur

Les paramètres du document contrôlent l'affichage de tous les nombres, y compris les éléments isolés, les matrices et les listes, dans les documents TI-Nspire™. Vous pouvez modifier les réglages par défaut à tout moment et spécifier les réglages pour un classeur particulier.

Modification des réglages du classeur

1. Créez un nouveau classeur ou ouvrez un classeur existant.
2. Dans le menu Fichier du TI-Nspire™, sélectionnez Paramètres > Paramètres du document.

La boîte de dialogue Réglages du classeur s’affiche.

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Réglages du classeur pour la première fois, les réglages par défaut s’affichent.

3. Appuyez sur la touche Tab ou utilisez la souris pour vous déplacer dans la liste des réglages. Cliquez sur ¤ pour ouvrir la liste déroulante et afficher les valeurs disponibles pour chaque réglage.

Champ

Valeurs

Afficher chiffres

• Flottant
• Flottant 1 - Flottant 12
• Fixe 0 - Fixe 12

Angle

• Radian
• Degré
• Grade

Format Exponentiel

• Normal
• Scientifique
• Ingénieur

Réel ou complexe

• Réel
• Rectangulaire
• Polaire

Mode de calcul

• Auto
• Exact
• Approché

Remarque : Le mode Auto affiche les résultats dont la valeur n’est pas un nombre entier sous forme fractionnaire, excepté si un nombre décimal est utilisé dans l’activité. Le mode Exact (CAS uniquement) affiche les résultats dont la valeur n’est pas un nombre entier sous forme fractionnaire ou symbolique, excepté si un nombre décimal est utilisé dans l’activité.

Arithmétique exacte

• Activé
• Désactivé

Remarque : Cette option n’est disponible que sur les unités en mode Arithmétique exacte.

Mode CAS

• Activé
• Arithmétique exacte
• Désactivé

Remarque : Cette option n’est disponible que sur les unités et logiciel CAS.

Format Vecteur

• Rectangulaire
• Cylindrique
• Sphérique

Base

• Décimale
• Hexadécimale
• Binaire

Système d’unités

• SI
• ANG/US

Remarque : Cette option n’est disponible que sur les unités et logiciel CAS.

4. Cliquez sur le réglage voulu.
5. Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Pour appliquer des réglages personnalisés à TOUS les classeurs, cliquez sur Réglages par défaut.
• Pour appliquer les paramètres au document ouvert et au Scratchpad, puis les définir comme paramètres par défaut pour les nouvelles applications, cliquez sur OK.
• Pour restaurer les réglages par défaut, cliquez sur Restaurer.
• Cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue sans apporter de modifications.