Cómo usar el Asistente de conversión de unidades

En cualquier aplicación que permita entradas matemáticas, puede generar conversiones de unidades utilizando el Asistente de conversión de unidades. Esto puede ayudar a disminuir los errores de sintaxis ya que ingresa automáticamente las unidades por usted.

Ejemplo: Convertir 528 minutos a horas. La expresión deseada es 528•_min►_hr.

1. Escriba 528 en la línea de ingreso.
2. En la pestaña Utilidades, haga clic en la barra Conversiones de unidades.

Dispositivo portátil: Presione k 3.

3. Haga clic en el botón Abrir junto al Asistente de conversión.

Dispositivo portátil: Presione ·.

Se muestra el cuadro de diálogo Asistente de conversión de unidades:

4. Haga clic en la lista Categoría y seleccione Tiempo.

Dispositivo portátil: Desplácese a la categoría Tiempo y presione ·.

5. Haga clic en la lista Desde y seleccione min (minuto).

Dispositivo portátil: Desplácese a min (minuto) y presione ·.

Nota: Puede seleccionar Utilizar unidad existente que se encuentra la parte inferior de la lista si ya ingresó una unidad. En este ejemplo, es posible que haya ingresado 528•_min.

6. Haga clic en la lista Hasta y seleccione hr (hora).

Dispositivo portátil: Desplácese a hr (hora) y presione ·.

7. Haga clic en Aceptar para pegar _min►_hr en la línea de ingreso.
8. Presione Intro para evaluar la expresión.

Dispositivo portátil: Presione ·.

Nota:

• Las últimas selecciones Categoría, Desde y Hasta se conservarán hasta que ocurra lo siguiente:
- El software se cierra y se vuelve a abrir (escritorio)
- El dispositivo se restablece (dispositivo portátil)
- El idioma se cambia o la aplicación se desinstala o se actualiza (iPad)
• Al insertar una conversión en un campo de texto de Notas, se creará automáticamente un cuadro matemático.
• Al insertar una conversión en una línea en blanco en la calculadora, se insertará automáticamente Ans antes de la conversión.