Cómo ajustar los valores de las variables con un control deslizante
Un control deslizador permite ajustar o animar interactivamente el valor de una variable numérica. Puede insertar deslizadores en las aplicaciones Gráficos, Geometría, Notas y aplicaciones de Estadísticas de & datos.
|
|
Deslizador horizontal para ajustar la variable a. |
|
|
Deslizador minimizado vertical para ajustar variables b. |
Nota: Se requiere la versión 4.2 o mayor de TI-Nspire™ para abrir archivos .tns que contienen deslizadores en las páginas de Notas.
Cómo insertar un deslizador manualmente
| 1. | Desde una página de Gráficos, Geometría o & Estadísticas de datos, seleccione Acciones > Insertar deslizador. — o bien— Desde una página de Notas, verifique que el cursor no se encuentre adentro del cuadro matemático o en las herramientas de química, luego seleccione Insertar > Insertar deslizador. |
Se abre la pantalla Configuración del deslizador.
| 2. | Introduzca los valores deseados y haga un punteo en Aceptar. |
Se mostrará el deslizador. En una página de Gráficos, Geometría o & Estadísticas de datos, se mostrarán los controladores que le permiten mover o ampliar el deslizador.
|
Para quitar los controladores y usar el deslizador, pulse en un espacio vacío en el área de trabajo. Puede mostrar las manijas en cualquier momento seleccionando Mover en el menú de contexto del deslizador. |
| 3. | Para ajustar la variable, deslice el puntero (o haga un punteo en las flechas del deslizador minimizado). |
Cómo trabajar con el deslizador
Use las opciones del menú de contexto para mover o eliminar el cursor y para iniciar o detener la animación. También puede cambiar la configuración del deslizador. Pasos para abrir el menú de contexto.
| 1. | Haga un punteo y mantenga presionado el deslizador. |
Se abre el menú de contexto.
| 2. | Haga un punteo en una opción para seleccionarla. |
Deslizadores automáticos en Gráficos
Los deslizadores se pueden crear para usted automáticamente en la aplicación de Gráficos y en la ventana analítica de la aplicación de Geometría. Se ofrecen deslizadores automáticos cuando define ciertas funciones, ecuaciones o secuencias que se refieren a variables indefinidas.