Ingresar al modo de prueba eligiendo restricciones

Nota: Esto se aplica a la aplicación TI-Nspire™ para iPad® y a la aplicación TI-Nspire™ CAS para iPad®, excepto cuando se indique lo contrario. Si ya tiene un código de prueba, puede utilizar el método Ingresar código de prueba.

1. Haga un punteo en Modo de prueba y luego en Elegir restricciones de modo de prueba.

Esto abrirá el cuadro de diálogo Restricciones del modo de prueba.

2. Seleccione el ángulo predeterminado que desea utilizar. Las unidades disponibles son grado y radián.
3. Seleccione el modo CAS que desee utilizar. (Solo la aplicación TI-Nspire™ CAS para el iPad®)
• Si selecciona Activado, se activarán las funciones de CAS y la manipulación de símbolos.
• Si selecciona Aritmética exacta. activa resultados exactos de fracciones apiladas, p y radicales ‡.
• La opción Desactivado desactiva CAS y los resultados exactos.
4. Haga un punteo en el interruptor para cambiar entre activar o desactivar cada restricción según sea necesario.

El código de prueba se actualizará automáticamente con base en sus selecciones.

Nota: Para obtener una lista detallada de las restricciones, consulte Cómo comprender las restricciones del modo de prueba.

5. Haga un punteo en Siguiente.
6. En el mensaje Confirmar la aplicación de autobloqueo, haga un punteo en Sí.

• Se eliminarán los datos preexistentes del portapapeles.
• Una barra de título verde indica que el software está en modo de prueba. Se muestra el icono Salir, los iconos Deshacer/Rehacer, el icono Borrar documento, el estado del modo aritmético Exacto o CAS (cuando corresponda), el  modo de prueba, el tiempo transcurrido durante la sesión de prueba, el icono Información de modo de prueba y el icono Configuración.