Cómo usar el código QR Code® que se muestra

Un código QR Code® es una imagen que almacena información, como la dirección de un sitio web o documento de TI-Nspire™, como un patrón de cuadrados pequeños.


Dirección web http://education.ti.com almacenada como un QR Code®.

Los autores de documentos de TI-Nspire™ pueden insertar o pegar un código QR Code® en cualquier página de Notas. Los usuarios que ven el documento con la aplicación de TI-Nspire™ para el iPad® pueden indicarle a la aplicación que escanee el código directamente de la página y que lo vincule hasta el destino asociado. Los scripts de Lua también pueden mostrar un código QR Code® que puede escanear dentro de la aplicación.

Cómo escanear un código QR Code® en una página de Notas o en un script de Lua

Utilice este procedimiento para escanear el código QR Code® que se muestra y seguir en enlace hasta su destino:

1. Si es necesario en Notas, desplácese para asegurar que solo una imagen de código esté visible en su pantalla.

Nota: La imagen debe estar totalmente visible; el software escaneará solo la región de la página que se muestra.

2. Haga un punteo en la cámara en la barra de herramientas y seleccione Escanear código QR Code® desde la página.

- Si el destino es un documento de TI-Nspire™ (archivo .tns), la aplicación automáticamente descarga el documento, guarda y cierra el documento actual y abre el documento descargado.
- De otra forma, la aplicación abre el navegador web para resolver el destino.

Cómo insertar un código QR Code® en una página de Notas

Puede añadir imágenes QR Code® en una página de Notas. Una imagen por página es el mejor método para obtener un escaneo confiable.

1. Genere la imagen, usando un generador de código en línea o una aplicación generadora de códigos. Deberá proporcionar la dirección URL de destino.
2. Copie la imagen generada en el portapapeles o guárdela como una fotografía.
3. Muestre la página de Notas y utilice el método correspondiente para añadir la imagen:
- Si copió la imagen al portapapeles, presione y sostenga la ubicación en la página y seleccione Pegar.
- Si guardó la imagen como fotografía, coloque el cursor de texto en la página, haga un punteo en la cámara en la barra de herramientas y seleccione Insertar fotografía.

El código QR Code® aparece en la página de Notas con controladores para cambiar el tamaño.

Nota: Para obtener un escaneo óptimo, no debe cambiar el tamaño o la forma de la imagen.

4. (Opcional) añada un consejo para los usuarios de su documento que tal vez no sepan cómo utilizar el código.

5. Asegúrese de que el código sea válido al probarlo con la función Escanear código QR Code® desde la página.