Cómo administrar documentos
| ▶ | Haga un punteo en el icono del documento. |
El documento se abre en la primera página.
| 1. | Haga un punteo en Nuevo en la barra de herramientas o haga un punteo en el icono Crear documento si se muestra (vista de carpeta). |
| 2. | Haga un punteo en el nombre de una aplicación. |
Se abre un nuevo documento con la aplicación seleccionada como la primera página. Se le asigna un nombre predeterminado al documento nuevo.
| 1. | Haga un punteo en el nombre predeterminado debajo del documento para abrir el teclado. |
| 2. | Escriba un nombre nuevo y luego haga un punteo en Listo. |
Se muestra el nombre nuevo y se cierra el teclado.
en la barra de herramientas o haga un punteo en el icono