Durchführen von Berechnungen mit Scratchpad
Auf der Scratchpad SeiteBerechnen können Sie einen mathematischen Ausdruck in die Eingabezeile eingeben und dann · drücken, um den Ausdruck auszuwerten. Ausdrücke werden in der mathematischen Standardschreibweise angezeigt, wenn Sie sie eingeben.
Jeder ausgewertete Ausdruck wird zusammen mit dem Ergebnis in das Scratchpad-Protokoll aufgenommen. Dieses wird über der Eingabezeile angezeigt.
Eingeben einfacher mathematischer Ausdrücke
Hinweis: Zum Eingeben einer negativen Zahl drücken Sie v und geben dann die Zahl ein.
Angenommen, Sie möchten den folgenden Ausdruck auswerten 
| 1. | Wählen Sie die Eingabezeile im Arbeitsbereich aus. |
| 2. | Geben Sie 2 l 8 ein, um den Ausdruck zu beginnen. |
| 3. | Drücken Sie ¢, um den Cursor auf die Grundlinie zurückzusetzen, und schließen Sie dann den Ausdruck mit der folgenden Eingabe ab: r 43 p 12 |
| 4. | Drücken Sie ·, um den Ausdruck auszuwerten. |
Der Ausdruck wird in der mathematischen Standardschreibweise und das Ergebnis auf der rechten Seite von angezeigt.
Hinweis: Sie können eine dezimale Näherung in einem Ergebnis erzwingen. Drücken Sie hierzu / · statt ·.
|
|
|
Durch Drücken von / · wird ein approximiertes Ergebnis erzwungen. |
Hinweis: In „Einstellungen“ können Sie auch die Formatierung der Ergebnisse anpassen. Nähere Informationen zum Einrichten des Handhelds finden Sie unter Konfiguration des TI-Nspire™ CX Handhelds.