Aktualisieren der TI-Nspire™ Software

Aktualisierung der Software

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Internet verbunden ist.
2. Schließen Sie alle geöffneten Dokumente.
3. Wählen Sie im Menü Hilfe die Option Nach Upgrades und Benachrichtigungen suchen.
• Ist die verwendete Softwareversion aktuell, erscheint eine entsprechende Bestätigung.
• Anderenfalls erscheint ein Hinweis zur Aktualisierung.
4. Klicken Sie auf Update, um die Update-Datei herunterzuladen und zu installieren, oder auf Schließen, um den Vorgang abzubrechen.

Ein Dialogfeld zeigt den Download-Fortschritt an. Wenn ein Verbindungsfehler gemeldet wird, prüfen Sie Ihre Internetverbindung und wiederholen Sie den Vorgang.

Hinweis für Benutzer, die die TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software aktualisieren: Ihre Portfolio- und Klassendatensätze befinden sich auf Ihrem Computer in einer Datenbank. Da die neue Software Funktionen aufweisen kann, die von der alten Datenbankstruktur nicht unterstützt werden, müssen die alten Daten möglicherweise umgewandelt werden. Sollte dies der Fall sein, unterstützt Sie ein Tool zur Datenbankaktualisierung bei der Erstellung eines Backups der alten Datenbank. Das Tool wird beim ersten Start der aktualisierten Software angezeigt.

Verwalten der automatischen Prüfung

Diese Funktion nutzt das Internet, um bei jedem Öffnen der TI-Nspire™ Software nach Upgrades zu suchen. Wenn sich Ihr System nicht auf dem aktuellen Stand befindet, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Sie können die automatische Prüfung aktivieren oder deaktivieren.

1. Wählen Sie im Menü Hilfe die Option Nach Upgrades und Benachrichtigungen suchen.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisch nach Updates suchen.
3. Klicken Sie auf Schließen.