Press-to-Test wird beendet

Zum Beenden der Taste zum Testen auf dem Rechner

1. Navigieren Sie zur Seite PRESS-TO-TEST.

Die App prüft den Status der Drucktaste zum Testen des Rechners. Wenn Druck-zu-Test beträgt Aktiviert ist, werden Sie zum Beenden aufgefordert.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche EXIT PRESS-TO-TEST.

Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt, wenn die Taste zum Testen deaktiviert wurde. Klicken Sie Auf RECONNECT CALCULATOR erneut, wenn Sie eine neue Verbindung herstellen müssen.