Übertragen von Dateien

So übertragen Sie Dateien auf den Computer oder vom Computer

1. Navigieren Sie zur Seite FILE TRANSFER.

2. Klicken Sie entweder auf FROM CALCULATOR oder TO CALCULATOR und befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen unten.

Hinweis: Nur .tns-Dateien können übertragen werden. Andere Dateitypen werden nicht angezeigt. Außerdem müssen sich Dateien auf dem Taschenrechner im Ordner „Meine Dokumente“ befinden, nicht in einem Unterordner.

Fehlerbehebung Bei Dateiübertragungen

• Das Senden von tns-Dateien an und von verschachtelten Ordnern auf einem Rechner wird nicht unterstützt. Die tns-Datei muss sich im Ordner „eigene Dokumente“ des Rechners befinden, um auf die Datei zugreifen zu können.
• Wenn ein „Standort nicht verfügbar“ angezeigt wird. Wird beim Übertragen von tns-Dateien an einen Computer oder Netzwerkspeicherort angezeigt. Dies liegt daran, dass das Senden von Dateien an einen Speicherort, der Systemdateien enthält, nicht unterstützt wird (z. B. C:\, C:\Desktop usw.). Um dies zu vermeiden, erstellen Sie einen neuen Ordner, oder wählen Sie einen anderen Ordner aus, um Ihre Dateien zu übertragen.