Erste Schritte mit TI-Nspire™ CX II Connect

1. Öffnen Sie einen kompatiblen Browser.
2. Geben Sie nspireconnect.ti.com in das Adressfeld ein.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, klicken Sie auf „Agree and Proceed“, um Cookies zu akzeptieren, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „ACCEPT“, um den TI -Bedingungen zuzustimmen.

Während die Anwendung lädt, wird eine Kompatibilitätsprüfung durchgeführt. Wenn Probleme gefunden werden, wird eine Seite mit Informationen darüber angezeigt, was behoben werden muss.

3. Nach dem Laden der Seite „Erste Schritte“ schließen Sie Ihren TI-Nspire™ CX II-Taschenrechner an Ihren Computer an.

Hinweis: Wenn Ihr Computer nur einen USB-C-Anschluss hat, benötigen Sie einen „USB-A zu USB-C“-Adapter, um Ihren Taschenrechner anzuschließen.

4. Klicken Sie auf CONNECT TO CALCULATOR.
5. Klicken Sie im Popup-Fenster auf den Namen Ihres Taschenrechners und dann auf Connect.

Die Startseite wird geöffnet und zeigt die vier verfügbaren Optionen an: Capture Screen, Transfer File, Update OS und Exit Press-to-Test.

Navigieren auf der Website

Nach dem Verbinden des Taschenrechners gibt es zwei Möglichkeiten, auf der TI-Nspire™ CX II Connect-Website zu navigieren:

• TI-Nspire™ CX II Connect-Logo oben links auf jeder Seite verbindet mit der Startseite.
• Stellt oben rechts auf jeder Seite eine Verbindung zu jeder Funktion her, außer auf der Startseite und den „Erste Schritte“-Seiten.

Hinweis: Wenn die Verbindung Ihres Taschenrechners unterbrochen und dann wieder hergestellt wird (oder wenn Sie einen anderen Taschenrechner verbinden), werden Sie zur Seite „Erste Schritte“ weitergeleitet.