Anvendelse af Bedømmelsesværktøjskassen

Bedømmelsesværktøjskassen indeholder værktøjer, der er nødvendige til arbejdet med indsamlede dokumenter, svar på spørgsmål og resultater fra Hurtigsvar.

Ikon

Hvad du kan gøre

Værktøjer i bedømmelse

Med værktøjerne til bedømmelse kan du organisere besvarelsesdata, anvende grafværktøjer, skjule eller vise besvarelser og bedømme spørgsmål og besvarelserne fra Hurtigsvar som rigtige eller forkerte.

Sidesorterer

Viser alle opgaver i et dokument eller Hurtigsvar, alle sider i hver opgave og elevbesvarelserne til hvert spørgsmål i dokumentet.

Elev-ruden

Viser elevernes navne og deres besvarelser i datavisningsruden.

Gennemgang af Bedømmelsesværktøjer

 

À

Organisér. Klik på ¢for at organisere dataene i forskellige visninger.

Á

Grafværktøjer. Klik på ¢ for at åbne grafværktøjerne, når du er i koordinatgrafvisning.

Â

Vis valgte. Viser de valgte besvarelser til korrektur i Datavisningsvinduet.

Ã

Skjul valgte. Skjuler de valgte besvarelser i Datavisningsvinduet.

Ä

Markér det valgte som korrekt. Vælg en besvarelse fra Datavisningsvinduet og klik på Markér det valgte som korrekt for at markere besvarelsen som korrekt. Du kan markere mere end ét svar som et korrekt svar.

Å

Markér det valgte som forkert. Vælg en besvarelse fra Datavisningsvinduet og klik på Markér det valgte som forkert for at markere besvarelsen som forkert. Du kan markere mere end ét svar som et forkert svar.

Udforskning af sidesortereren

Anvend Sidesortereren til at se elevbesvarelserne af alle spørgsmål i dokumentet.

 

À

Klik på minustegnet (–) for at skjule visningen. Klik på plustegnet (+) for at folde visningen ud og vise alle sider i en opgave og alle opgaver i et dokument.

Á

Siderne i en opgave. Klik på en side for at åbne den i Datavisningspanelet.

Â

Elevbesvarelser. Et elevbesvarelsesikon følger hvert spørgsmål i dokumentet. Klik på ikonet for at vise elevbesvarelserne på spørgsmålet i Datavisningsvinduet.

I Hurtigsvar viser ikonet det antal elever, der var logget ind, da rundspørgen begyndte, det antal elever, der har besvaret, og det antal elever, der har sendt deres svar. I nedenstående eksempel er der ni elever i klassen, der har modtaget rundspørgen, syv elever, der har reageret på rundspørgen, og ingen elever, der har indsendt deres besvarelse.

Bemærk: Hvis du sender en rundspørge til elever, der ikke er til stede, kan antallet blive ændret.

Ã

Rullepanelet. Rullepanelet er kun aktivt, når der er for mange sider til at vise i panelet.

Ä

Sidetal. Klik på et sidetal for at åbne siden i Datavisningsvinduet.

Gennemgang af Elevpanelet

Med Elevpanelet kan du:

• Få vist de elever, filen blev sendt til
• Vise de elever, der har reageret
• Vise elevsvar
• Markere svarene som rigtige eller forkerte
• Sortere besvarelserne efter elev eller svar eller efter tid i Hurtigsvar

À

Vis elevbesvarelser. Vælg dette afkrydsningsfelt for at vise svarene for hver elev. Ryd afkrydsningsfeltet for at skjule elevernes besvarelse.

Á

Elev, svar, og Tid kolonner. Kolonnen Tid er kun tilgængelig i bedømmelse af Hurtigsvar.

• Klik på kolonnen Elev for at vise eleverne i alfabetisk rækkefølge. Klik igen for at vise eleverne i omvendt alfabetisk rækkefølge.
• Klik på kolonnen Svar for at vise besvarelserne i alfabetisk rækkefølge eller nummerorden. Klik igen for at vise besvarelserne i omvendt rækkefølge.
• For at tilføje kolonnen Tid i bedømmelsen af Svar Hurtigt Rundspørgerne, skal du klikke på indstillingsmenuen og vælge Tid.
• Klik på kolonnen Tid for at vise svarlisten i tidsrækkefølge efter besvarelse (første besvarelse øverst). Klik igen for at vise besvarelserne med de første svar nederst.

Â

Elevnavne. Viser alle de elever i klassen, der er knyttet til det dokument, der aktuelt er åbnet til bedømmelse. Elevnavnene vises, som de blev valgt i menuen Klasse >Elevnavneformat.

Elevnavnene i rød tekst viser de elever, der ikke har modtaget filen eller svaret på Hurtigsvar.

Markér afkrydsningsfeltet ved siden af navnet for at skjule den pågældende elevs besvarelse.

Ã

Svar. Viser alle besvarelser ved siden af elevens navn. Eleverne kan vises flere gange, hvis de har afleveret flere besvarelser. Svarkolonnen kan ændre sig, hvis dokumentet til bedømmelse er en Hurtigsvar eller et spørgsmålsdokument, der endnu ikke er gemt.

• En besvarelse vises, hvis eleven har besvaret opgaven.
• Besvarelsesområdet er tomt, hvis eleven ikke har besvaret.
• "Besvaret" vises, hvis eleven har svaret, og besvarelserne er skjult.
• "Ingen besvarelse" vises, hvis eleven endnu ikke har besvaret det åbne spørgsmål eller den aktive Hurtigsvar.
• "Arbejder" vises, hvis eleven har ændret sin besvarelse på en Hurtigsvar, men ikke har sendt svaret.

Ä

Menuvalgene. Klik på ¤ for at åbne menuen over de muligheder du har i forbindelse med elevsvarene:

• Vis elevbesvarelser.
• Vis kun elevnavne.
• Vis kun besvarelser.
• Viser en tidssøjle for resultaterne på Svar Hurtigt Rundspørgen.
• Vælg alle elementer i listen.
• Vis det markerede element.
• Skjul det markerede element.
• Markér et eller flere svar som korrekt.
• Markér et eller flere svar som forkert.