Education Technology

Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten zu den häufigsten Fragen.

Home | Hardware

Mein Taschenrechner lädt nicht mehr richtig – was ist zu tun? ( TI-Nspire™ CX Familie)

Wenn sich Ihr T-Nspire Taschenrechner nicht einschalten lässt, versuchen Sie die folgenden Schritte:

Zunächst gilt es herauszufinden, ob es sich um ein Batterieproblem handelt. Hierzu gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Entfernen Sie die Batterie.
  2. Verbinden Sie den Rechner bei herausgenommener Batterie via Original-USB-Kabel mit einem Computer oder via Steckernetzteil mit einer Steckdose.
  3. Wenn sich das Gerät einschaltet, muss die Batterie ausgetauscht werden.

Bleibt der Taschenrechner ausgeschaltet, versuchen Sie bitte die folgenden Schritte. Hinweis: Bitte blättern Sie zu Ihrem Rechnermodell, um alle Schritte zu sehen.

T-Nspire™ CX II-T und T-Nspire™ CX II-T CAS lassen sich nicht einschalten

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass keine Tasten unter dem Tastenfeld eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass die Reset-Taste auf der Rückseite nicht unter dem Gehäuseboden eingeklemmt ist. Sollte sie festsetzen, verwenden Sie eine Büroklammer, um die Reset-Taste wieder in die richtige Position zu bringen.

  1. Drücken Sie die [ON]-Taste, warten Sie 4 Sekunden und drücken Sie dann erneut die [ON]-Taste.
  2. Versuchen Sie, den Taschenrechner aufzuladen, indem Sie ihn an einen Computer oder eine Steckdose anschließen. Wenn der Rechner hochfährt, prüfen Sie, ob die Ladeanzeige einen niedrigen Ladezustand anzeigt; wenn dies der Fall ist, lassen Sie den Taschenrechner ein paar Stunden lang aufladen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Wandladegerät verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie das TI -Wandladegerät oder ein anderes UL-zertifiziertes USB-Ladegerät verwenden, das für mindestens 1 Ampere ausgelegt ist (normalerweise als "1A" oder "1000 mA" angegeben). Um festzustellen, ob Ihr Ladegerät UL-zertifiziert ist, drehen Sie es auf die Innenseite, und lesen Sie das Etikett. Achten Sie auf den UL-Stempel und vergewissern Sie sich, dass er angibt, dass das Ladegerät für 1000 mA oder mehr geeignet ist.

    Wenn Schritt 1 und 2 keine Lösung brachten, versuchen Sie bitte Schritt 3 und 4

  3. Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Taschenrechners.
  4. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Taschenrechners, nehmen Sie den wiederaufladbaren TI Akku kurz heraus und setzen Sie ihn dann wieder ein.

    Wenn die obigen Schritte nicht geholfen haben, können Sie diesen letzten Schritt versuchen.

  5. Wenn Sie Zugang zu einem anderen funktionierenden TI-Nspire™ CX II-T oder TI-Nspire™ CX II-T CAS haben, können Sie versuchen, die Batterie aus dem funktionierenden Taschenrechner zu entfernen und gegen die Batterie des nicht funktionierenden Taschenrechners auszutauschen, um zu überprüfen, ob sich der Taschenrechner dadurch einschalten lässt. Wenn dies der Fall ist, tauschen Sie die Batterie aus.

T-Nspire™ CX und T-Nspire™ CX CAS lassen sich nicht einschalten

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass keine Tasten unter dem Tastenfeld eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass die Reset-Taste auf der Rückseite nicht unter dem Gehäuseboden eingeklemmt ist. Sollte sie festsetzen, verwenden Sie eine Büroklammer, um die Reset-Taste wieder in die richtige Position zu bringen.

Wenn sich der TI-Nspire™ CX oder TI-Nspire™ CX CAS Taschenrechner nicht einschalten lässt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

  1. Versuchen Sie, den Taschenrechner aufzuladen, indem Sie ihn an einen Computer oder eine Steckdose anschließen. Wenn der Taschenrechner hochfährt, prüfen Sie, ob die Ladeanzeige einen niedrigen Ladezustand anzeigt. Wenn dies der Fall ist, lassen Sie den Taschenrechner einige Stunden lang aufladen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Wandladegerät verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie das TI -Wandladegerät oder ein anderes UL-zertifiziertes USB-Ladegerät verwenden, das für mindestens 1 Ampere ausgelegt ist (normalerweise als "1A" oder "1000 mA" angegeben). Um festzustellen, ob Ihr Ladegerät UL-zertifiziert ist, drehen Sie es auf die Innenseite, und lesen Sie das Etikett. Achten Sie auf den UL-Stempel und vergewissern Sie sich, dass er angibt, dass das Ladegerät für 1000 mA oder mehr geeignet ist. Wenn der obige Schritt nicht geholfen hat, versuchen Sie bitte Schritt 2 und 3.
  2. Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des Taschenrechners.
  3. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Taschenrechners, nehmen Sie den TI -Akku kurz heraus und setzen Sie ihn dann wieder ein.

    Wenn der obige Schritt nicht geholfen hat, versuchen Sie bitte Schritt 4 und 5.

  4. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Taschenrechners, nehmen Sie den TI -Akku heraus und schließen Sie den Taschenrechner an einen Computer oder ein Netzteil an. Prüfen Sie, ob sich der Rechner dadurch einschalten lässt. Wenn dies der Fall ist, muss die Batterie ausgetauscht werden.
  5. Wenn Sie Zugang zu einem anderen funktionierenden TI-Nspire™ CX oder TI-Nspire™ CX CAS haben, können Sie versuchen, die Batterie aus dem funktionierenden Taschenrechner zu entfernen und gegen die Batterie des nicht funktionierenden Taschenrechners auszutauschen, um zu überprüfen, ob sich der Taschenrechner dadurch einschalten lässt. Wenn dies der Fall ist, tauschen Sie bitte die Batterie aus.


Wenn Ihnen diese Informationen nicht weitergeholfen haben, teilen Sie uns Ihr Anliegen bitte über unser Kontaktformular mit.