Education Technology

Calcolatrice grafica
TI 84 Plus CE-T Python Edition

Ammesso alla Maturità, questo nuovo modello ha integrato il linguaggio di programmazione Python!

Caratteristiche principali:

  • Schermo retroilluminato a colori ad alta risoluzione
  • Batteria Ricaricabile TI
  • Funzionalità e menu TI-84 Plus
  • Possibilità di importare e utilizzare immagini
  • Include la funzione di programmazione Python

Python

Il famoso linguaggio di programmazione Python è integrato e può essere facilmente utilizzato in matematica, scienze e tecnologia.

Editor

I menu usano suggerimenti che aiutano l’utente nelle semplici opzioni di sintassi e offrono una selezione delle funzioni disponibili.

Shell

Visualizza il risultato e il processo semplicemente premendo un bottone. Questa funzionalità può essere abilitata in ogni momento nell’editor.

Script manager

Lo script manager offre una panoramica dei file Python script archiviati nella calcolatrice grafica. Da questa modalità è possibile creare dei nuovi script o editarli e avviarli.

«La cosa grandiosa di Python è che puoi mostrare agli studenti applicazioni diverse della matematica. Per esempio, la serie di Fibonacci è ovunque in natura. Puoi prenderne atto ma è molto più interessante vederla veramente. Combinare la programmazione, la matematica e il vedere qualcosa succedere nella realtà è uno strumento portentoso per motivare gli studenti».

Frank van den Berg, insegnante di matematica

Connettiti con BBC Micro:Bit

Migliora l'esperienza di Physical Computing degli studenti con il micro:bit scrivendo ed eseguendo programmi Python direttamente dalla calcolatrice grafica TI-84 Plus CE-T Python Edition. Interagisci e impara con il display e il tastierino oltre al micro:bit collegato alla calcolatrice.

STEM

Con TI 84 Plus CE-T Python Edition, gli studenti possono scrivere un codice e fare esperimenti con lo strumento di programmazione TI-Innovator ™ Hub e il veicolo robotizzato TI-Innovator ™ Rover. Perfetti da utilizzare in diversi progetti STEM!

Alcuni dei vantaggi:

  • Particolarmente indicati per progetti che integrano più materie
  • Perfettamente adatti al curriculo attuale
  • Osservazione dell’effetto diretto e dei risultati di ciò che si programma
  • Entusiasmo nel vedere il veicolo procedere secondo le indicazioni

Attività

Lezioni specifiche e materiali digitali per aiutare gli studenti a capire concetti matematici e scientifici. Attività scritte per TI-84 Plus, TI-84 Plus CE-T e TI-84 CE-T Python Edition

Formazione insegnanti

Da oltre 20 anni, gli insegnanti di matematica e scienze si rivolgono all’organizzazione T³ (Teachers Teaching with Technology) per la formazione professionale continua basata sulla ricerca. Grazie alla lunga esperienza di insegnamento e di uso della tecnologia in classe, gli insegnati della rete T³ garantiscono l’alta qualità dei corsi offerti durante i meeting e le conferenze, a scuola e anche online per favorire l’autoapprendimento.

No model set

   at Glass.Mapper.Sc.GlassHtml.MakeEditable[T](Expression`1 field, Expression`1 standardOutput, T model, Object parameters, Context context, Database database, TextWriter writer) in D:\a\Glass.Mapper\Glass.Mapper\Source\Glass.Mapper.Sc\GlassHtml.cs:line 558