Den tidsbaserede indsamlingtilstand opsamler sensordata automatisk ved faste tidsintervaller.
| 1. | Tilslut sensor(er). |
Sensornavne tilføjes automatisk til listen over sensorer.
| 2. | Fra Eksperiment-menuen, vælg Nyt eksperiment. |
Dette fjerner alle data og gendanner alle målersindstillinger til deres standardværdier.
| 3. | Fra Fra Eksperiment-menuen, vælg da Hvordan skal data indsamles> Tidsbaseret. |
| a) | Vælg Frekvens eller Interval fra rullemenuen, og indtast herefter Frekvens (målinger/sekund) eller Interval (sekunder/måling). |
| b) | Indtast Varighed for indsamlingen. |
Antallet af datapunkter beregnes og vises baseret på frekvensen og varigheden. Bemærk venligst at indsamling af alt for mange data kan forringe systemets ydeevne.
| c) | Vælg Stripdiagram, hvis du ønsker at indsamle målinger løbende og kun beholde de seneste n målinger. (hvor “n” er det viste tal i feltet Antal punkter.) |
| 4. | Vælg Opsætning af sensorer om nødvendigt. |
| 5. | Klik på Start indsamling |
| 6. | Efter dataene er indsamlet, klik på Stop indsamling |
Kørslen af datasættet er fuldført.
Anvend tilstanden Udvalgte målinger for at opsamle målinger manuelt. I denne tilstand tildeles hver måling automatisk et fortløbende nummer.
| 1. | Tilslut sensor(er). |
Sensornavne tilføjes automatisk til listen over sensorer.
| 2. | Fra Eksperiment-menuen, vælg Nyt eksperiment. |
Dette fjerner alle data og gendanner alle målerindstillinger til deres standardværdier.
| 3. | Fra Eksperiment-menuen, vælg Hvordan skal data indsamles> Udvalgte målinger. |
Dialogboksen 'Udvalgte målinger' åbnes.
| - | Navn. Denne tekst kan ses i Målervisningen. Det første bogstav kan ses som den uafhængige variabel i Grafvisningen. |
| - | Enheder. Denne tekst vises i Grafvisningen ved siden af Navnet. |
| - | Gennemsnit over 10 s. Denne mulighed beregner hvert datapunkt udfra gennemsnittet af 10 sekunder dataindsamling. |
| 4. | Vælg Opsætning af sensorer om nødvendigt. |
| 5. | Klik på Start indsamling |
Ikonet 'Behold aktuel aflæsning'
aktiveres. Den aktuelle sensorværdi vises i midten af grafen.
| 6. | Klik på Behold aktuel aflæsning |
Datapunktet plottes, og den aktuelle sensorværdi vises i midten af grafen.
Bemærk: Hvis du har valgt Gennemsnits-muligheden, dukker et nedtællingur op. Når nedtællingen udløber, plotter systemet gennemsnittet inden for dette interval.
| 7. | Fortsæt indsamlingen, indtil du har indsamlet samtlige ønskede datapunkter. |
| 8. | Klik på Stop indsamling |
Kørslen af datasættet er fuldført.
Anvend indsamlingstilstanden Måling kombineret med indtastning for at indfange kombinationsmålinger manuelt. I denne tilstand indtaster du selv værdien for den uafhængige variabel hørende til det indsamlede punkt.
| 1. | Tilslut sensor(er). |
Sensornavne tilføjes automatisk til listen over sensorer.
| 2. | Fra Eksperiment-menuen, vælg Nyt eksperiment. |
Dette fjerner alle data og gendanner alle målingsindstillinger til deres standard.
| 3. | Fra Fra Eksperiment-menuen, vælg Indsamlingstilstand> Måling ved indtastning. |
Dialogboksen 'Måling kombineret med indtastning' åbnes.
| - | Navn. Denne tekst kan ses i Målingsviseren. Det første bogstav kan ses som den uafhængige variabel i Grafviseren. |
| - | Enheder. Denne tekst vises i Grafviseren ved siden af Navnet. |
| - | Gennemsnit over 10 s. Denne mulighed beregner hvert punkt udfra 10 sekunder dataindsamling. |
| 4. | Modificér sensorindstillinger om nødvendigt. |
| 5. | Klik på Påbegynd indsamling |
Ikonet 'Bevar aktuel aflæsning'
bliver aktivt. Den aktuelle sensorværdi vises i midten af grafen.
| 6. | Klik på Bevar aktuel aflæsning |
Dialogboksen 'Måling kombineret med indtastning' åbnes.
| 7. | Indtast en startværdi for den uafhængige variabel. |
| 8. | Klik på OK. |
Datapunktet plottes, og den aktuelle sensorværdi vises i midten af grafen.
Bemærk: Hvis du har valgt Gennemsnits-muligheden, dukker et nedtællingur op. Når nedtællingen udløber, plotter systemet gennemsnittet ind for dette tidsrum.
| 9. | Gentag trin seks, syv og otte, indtil du har indsamlet alle de ønskede datapunkter. |
| 10. | Klik på Stop indsamling |
Kørslen af datasættet er fuldført.
Vælg kun opsamlingstilstanden 'Styret af en fotocelle', når du anvender Vernier Fotocelle-sensoren. Fotocellen kan registrere det tidsrum det tager en genstand at passere forbi en enkelt fotocelle, eller det tidsrum det tager en gestand at tilbagelægge afstanden mellem to fotoceller.
| 1. | Tilslut fotocelle-sensor(er). |
Sensornavne tilføjes automatisk til listen over sensorer.
| 2. | Fra Eksperiment-menuen, vælg Nyt eksperiment. |
Dette fjerner alle data og gendanner alle målersindstillinger til deres standardværdier.
| 3. | Fra Eksperiment-menuen, vælg Indsamlingstilstand> Styret af fotocelle. |
| 4. | Indstil indsamlingsmulighederne. |
| 5. | Vælg Opsætning af sensorer om nødvendigt. |
| 6. | Klik på Start indsamling |
| 7. | Efter dataene er indsamlet, klik på Stop indsamling |
Kørslen af datasættet er fuldført.
Vælg kun indsamlingstilstanden 'Styret af dråbetæller', når du bruger Vernier dråbetællersensor. Denne sensor kan tælle antallet af dråber eller måle hvor meget væske der tilføres under et eksperiment.
| 1. | Tilslut dråbetæller-sensor(er). |
Sensornavne tilføjes automatisk til listen over sensorer.
| 2. | Fra Eksperiment-menuen, vælg Nyt eksperiment. |
Dette fjerner alle data og gendanner alle målersindstillinger til deres standardværdier.
| 3. | Fra Eksperiment-menuen, vælg Hvordan skal data indsamles> Styret af dråbetæller. |
| 4. | Indstil indsamlingsmulighederne. |
| 5. | Vælg Opsætning af sensorer om nødvendigt. |
| 6. | Klik på Start indsamling |
| 7. | Efter dataene er indsamlet, klik på Stop indsamling |
Kørslen af datasættet er fuldført.
Indsamling af tidsbaserede data