P

P4Rx()

P4Rx(rExpr, qExpr)Þexpresión

P4Rx(rLista, qLista)Þlista

P4Rx(rMatriz, qMatriz)Þmatriz

Entrega la coordenada x equivalente del par (r, q).

Nota: El argumento q se interpreta como un ángulo en grados, gradianes o radianes, de acuerdo con el modo de ángulo actual. Si el argumento es una expresión, usted puede usar ¡, G o R para anular la configuración del modo de ángulo en forma temporal.

Nota: Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir P@>Rx(...).

En modo de ángulo en Radianes:

P4Ry()

P4Ry(rValor, qValor)Þvalor

P4Ry(rLista, qLista)Þlista

P4Ry(rMatriz, qMatriz)Þmatriz

Entrega la coordenada y equivalente del par (r, q).

Nota: El argumento q se interpreta como un ángulo en grados, radianes o gradianes, de acuerdo con el modo de ángulo actual.

Nota: Usted puede insertar esta función desde el teclado de la computadora al escribir P@>Ry(...).

En modo de ángulo en Radianes:

PassErr (PasarErr)

PassErr

Pasa un error al siguiente nivel.

Si la variable de sistema códigoErr es cero, PassErr no hace nada.

La cláusula Else del bloque Try...Else...EndTry debe usar ClrErr o PassErr. Si el error se debe procesar o ignorar, use ClrErr. Si no se sabe qué hacer con el error, use PassErr para enviarlo al siguiente manipulador de errores. Si no hay ningún otro manipulador de errores Try...Else...EndTry pendiente, el cuadro de diálogo de error se desplegará como normal.

Nota:Ver también BorrarErr, aquí e intento, page aquí.

Nota para introducir el ejemplo: Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Para ver un ejemplo de PasarErr, vea el Ejemplo 2 bajo el comando Intentar , aquí.

piecewise() (compuestoDeVariables)

piecewise(Expr1 [, Cond1 [, Expr2 [, Cond2 [, … ]]]])

Entrega definiciones para una función de compuesto de variables en la forma de una lista. Usted también puede crear definiciones de compuesto de variables al usar una plantilla.

Nota: Vea también Plantilla de compuesto de variables, aquí.

poissCdf()

poissCdf(l,límiteInferior,límiteSuperior)Þnúmero si límiteInferior y límiteSuperior son números, lista si límiteInferior y límiteSuperior son listas

poissCdf(l,límiteSuperior)para P(0{X{límiteSuperior)Þnúmero si límiteSuperior es un número, lista si límiteSuperior es una lista

Resuelve una probabilidad acumulativa para la distribución de Poisson discreta con una media especificada l.

Para P(X { límiteSuperior), configure límiteInferior=0

 

poissPdf()

poissPdf(l,ValX)Þnúmero si ValX es un número, lista si ValX es una lista

Resuelve una probabilidad para la distribución de Poisson discreta con la media especificada l.

 

4Polar

Vector 4Polar

Nota: Usted puede insertar este operador desde el teclado de la computadora al escribir @>Polar.

Despliega el vector en forma polar [r∠θ]. El vector debe ser de dimensión 2 y puede ser una fila o una columna.

Nota: 4Polar es una instrucción de formato de despliegue, no una función de conversión. Usted puede usarla sólo al final de una línea de ingreso, y no actualiza ans.

Nota: Vea también 4Rect, aquí.

valorComplejo 4Polar

Despliega el vectorComplejo en forma polar.

• El modo de ángulo en grados entrega (r∠θ).
• El modo de ángulo en radianes entrega reiθ.

valorComplejo puede tener cualquier forma compleja. Sin embargo, un ingreso de reiθ causa un error en el modo de ángulo en grados.

Nota: Usted debe usar los paréntesis para un ingreso polar (r∠θ).

En modo de ángulo en Radianes:

 

En modo de ángulo en Gradianes:

 

En modo de ángulo en Grados:

polyEval() (evalPoli)

polyEval(Lista1, Expr1)Þexpresión

polyEval(Lista1, Lista2)Þexpresión

Interpreta el primer argumento como el coeficiente de un polinomio de grado descendente, y entrega el polinomio evaluado para el valor del segundo argumento.

polyRoots() (raícesPoli)

polyRoots(Poli,Var) Þlista

polyRoots(ListaDeCoefs) Þlista

La primera sintaxis, polyRoots(Poli,Var), entrega una lista de raíces reales del polinomio Poli con respecto de la variable Var. Si no existe ninguna raíz real, entrega una lista vacía: { }.

Poli debe ser un polinomio en forma expandida en una variable. No use formas expandidas como y2·y+1 ó x·x+2·x+1

La segunda sintaxis, polyRoots(ListaDeCoefs), entrega una lista de raíces reales para los coeficientes en ListaDeCoefs.

Nota: Vea también cPolyRoots(), aquí.

PowerReg (RegPot)

PowerReg X,Y [, Frec] [, Categoría, Incluir]]

Resuelve la regresión de potenciay = a·(x)^b)en listas X y Y con frecuencia Frec. Un resumen de resultados se almacena en la variable stat.results (aquí).

Todas las listas deben tener una dimensión igual, excepto por Incluir.

X y Y son listas de variables independientes y dependientes.

Frec es una lista opcional de valores de frecuencia. Cada elemento en Frec especifica la frecuencia de la ocurrencia para cada punto de datos X y Y correspondientes. El valor predeterminado es 1. Todos los elementos deben ser enteros | 0.

Categoría es una lista de códigos de categoría numérica o de cadena para los datos X y Y correspondientes.

Incluir es una lista de uno o más códigos de categoría. Sólo aquellos elementos de datos cuyo código de categoría está incluido en esta lista están incluidos en el cálculo.

Para obtener información sobre el efecto de los elementos vacíos en una lista, vea “Elementos vacíos (inválidos)” (aquí).

 

Variable de salida

Descripción

stat.EcnReg

Ecuación de regresión: a·(x)^b

stat.a, stat.b

Coeficientes de regresión

stat.r2

Coeficiente de determinación lineal para datos transformados

stat.r

Coeficiente de correlación para datos transformados (ln(x), In(y))

stat.Resid

Residuales asociados con el modelo de potencia

stat.TransResid

Residuales asociadas con el ajuste lineal de datos transformados

stat.XReg

La lista de puntos de datos en la Lista X modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías Frec, Lista de Categoríae Incluir

stat.YReg

La lista de puntos de datos en la Lista Y modificada que se usa en realidad en la regresión con base en las restricciones de las Categorías Frec, Lista de Categoríae Incluir

stat.FrecReg

Lista de frecuencias correspondientes a stat.XReg y stat.YReg

Prgm

Prgm
Bloque
EndPrgm

Plantilla para crear un programa definido por el usuario. Se debe usar con el comando Define, Define LibPub, o Define LibPriv.

Bloque puede ser una sentencia sencilla, una serie de sentencias separadas con el caracter ":" o una serie de sentencias en líneas separadas.

Nota para introducir el ejemplo: Para obtener instrucciones sobre cómo introducir las definiciones de programas y funciones en varias líneas, consulte la sección Calculadora de la guía del producto.

Calcular MCD y desplegar los resultados intermedios.

prodSeq()

 

 

Product (PI)

 

 

product()

product(Lista[, Iniciar[, Terminar]])Þexpresión

Entrega el producto de los elementos contenidos en Lista. Inicio y Término son opcionales. Especifican un rango de elementos.

product(Matriz1[, Iniciar[, Terminar]])Þmatriz

Entrega un vector de fila que contiene los productos de los elementos en las columnas de Matriz1. Inicio y término son opcionales. Especifican un rango de filas.

Los elementos vacíos (inválidos) se ignoran. Para obtener más información sobre elementos vacíos, vea aquí.

propFrac()

propFrac(Valor1[, Var])Þvalor

propFrac(número_racional) entrega número_racional como la suma de un entero y una fracción que tiene el mismo signo y una magnitud de denominador mayor que la magnitud del numerador.

propFrac(expresión_racional,Var) entrega la suma de las proporciones apropiadas y un polinomio con respecto de Var. El grado de Var en el denominador excede el grado de Var en el numerador en cada proporción apropiada. Se recopilan potencias similares de Var. Los términos y sus factores se ordenan con Var como la variable principal.

Si se omite Var , se realiza una expansión de la fracción apropiada con respecto de la variable más principal. Entonces los coeficientes de la parte polinómica se tornan apropiados con respecto de su variable más principal primero y así sucesivamente.

Usted puede usar la función propFrac() para representar fracciones mezcladas y demostrar la suma y la resta de fracciones mezcladas.