E

e^()

e^(Ausdr1)ÞAusdruck

Gibt e hoch Ausdr1 zurück.

Hinweis: Siehe auch Vorlage e Exponent, hier.

Hinweis: Das Drücken von u zum Anzeigen von e^( ist nicht das gleiche wie das Drücken von E auf der Tastatur.

Sie können eine komplexe Zahl in der polaren Form rei q eingeben. Verwenden Sie diese aber nur im Winkelmodus Bogenmaß, da die Form im Grad- oder Neugrad-Modus einen Bereichsfehler verursacht.

e^(Liste1)ÞListe

Gibt e hoch jedes Element der Liste1 zurück.

e^(Quadratmatrix1)ÞQuadratmatrix

Ergibt den Matrix-Exponenten von Quadratmatrix1. Dies ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung von e hoch jedes Element. Näheres zur Berechnungsmethode finden Sie im Abschnitt cos().

Quadratmatrix1 muss diagonalisierbar sein. Das Ergebnis enthält immer Fließkommazahlen.

eff()

eff(Nominalzinssatz, CpY)ÞWert

Finanzfunktion, die den Nominalzinssatz Nominalzinssatz in einen jährlichen Effektivsatz konvertiert, wobei CpY als die Anzahl der Verzinsungsperioden pro Jahr gegeben ist.

Nominalzinssatz muss eine reelle Zahl sein und CpY muss eine reelle Zahl > 0 sein.

Hinweis: Siehe auch nom(), hier.

eigVc() (Eigenvektor)

eigVc(Quadratmatrix)ÞMatrix

Ergibt eine Matrix, welche die Eigenvektoren für eine reelle oder komplexe Quadratmatrix enthält, wobei jede Spalte des Ergebnisses zu einem Eigenwert gehört. Beachten Sie, dass ein Eigenvektor nicht eindeutig ist; er kann durch einen konstanten Faktor skaliert werden. Die Eigenvektoren sind normiert, d. h. wenn V = [x1, x2, …, xn], dann:

x12 + x22 + … + xn2 = 1

Quadratmatrix wird zunächst mit Ähnlichkeitstransformationen bearbeitet, bis die Zeilen- und Spaltennormen so nahe wie möglich bei demselben Wert liegen. Die Quadratmatrix wird dann auf die obere Hessenberg-Form reduziert, und die Eigenvektoren werden mit einer Schur-Faktorisierung berechnet.

Im Komplex-Formatmodus “kartesisch”:

Um das ganze Ergebnis zu sehen, drücken Sie 5 und verwenden dann 7 und 8, um den Cursor zu bewegen.

eigVl() (Eigenwert)

eigVl(Quadratmatrix)ÞListe

Ergibt eine Liste von Eigenwerten einer reellen oder komplexen Quadratmatrix.

Quadratmatrix wird zunächst mit Ähnlichkeitstransformationen bearbeitet, bis die Zeilen- und Spaltennormen so nahe wie möglich bei demselben Wert liegen. Die Quadratmatrix wird dann auf die obere Hessenberg-Form reduziert, und die Eigenwerte werden aus der oberen Hessenberg-Matrix berechnet.

Im Komplex-Formatmodus “kartesisch”:

Um das ganze Ergebnis zu sehen, drücken Sie 5 und verwenden dann 7 und 8, um den Cursor zu bewegen.

Else

 

 

ElseIf

If Boolescher Ausdr1 Then
     Block1
ElseIf Boolescher Ausdr2 Then
     Block2
       ©
ElseIf Boolescher AusdrN Then
     BlockN
EndIf
       ©

Hinweis zum Eingeben des Beispiels: Anweisungen für die Eingabe von mehrzeiligen Programm- und Funktionsdefinitionen finden Sie im Abschnitt „Calculator“ des Produkthandbuchs.

EndFor

 

 

EndFunc

 

 

EndIf

 

 

EndLoop

 

 

EndWhile

 

 

EndPrgm

 

 

EndTry

 

 

euler ()

euler(Ausdr, Var, abhVar, {Var0, VarMax}, abhVar0, VarSchritt  [, eulerSchritt]) ÞMatrix

euler(AusdrSystem, Var, ListeAbhVar, {Var0, VarMax}, ListeAbhVar0, VarSchritt [, eulerSchritt]) ÞMatrix

euler(AusdrListe, Var, ListeAbhVar, {Var0, VarMax}ListeAbhVar0, VarSchritt [, eulerSchritt]) ÞMatrix

Verwendet die Euler-Methode zum Lösen des Systems

mit abhVar(Var0)=abhVar0 auf dem Intervall [Var0,VarMax]. Gibt eine Matrix zurück, deren erste Zeile die Ausgabewerte von Var definiert und deren zweite Zeile den Wert der ersten Lösungskomponente an den entsprechenden Var-Werten definiert usw.

Ausdr ist die rechte Seite, die die gewöhnliche Differentialgleichung (ODE) definiert.

AusdrSystem ist das System rechter Seiten, welche das ODE-System definieren (entspricht der Ordnung abhängiger Variablen in ListeAbhVar).

AusdrListe ist eine Liste rechter Seiten, welche das ODE-System definieren (entspricht der Ordnung abhängiger Variablen in ListeAbhVar).

Var ist die unabhängige Variable.

ListeAbhVar ist eine Liste abhängiger Variablen.

{Var0, VarMax} ist eine Liste mit zwei Elementen, die die Funktion anweist, von Var0 zu VarMax zu integrieren.

ListeAbhVar0 ist eine Liste von Anfangswerten für abhängige Variablen.

VarSchritt ist eine Zahl ungleich Null, sodass sign(VarSchritt) = sign(VarMaxVar0) und Lösungen an Var0+i·VarSchritt für alle i=0,1,2,… zurückgegeben werden, sodass Var0+i·VarSchritt in [var0,VarMax] ist (möglicherweise gibt es keinen Lösungswert an VarMax).

eulerSchritt ist eine positive ganze Zahl (standardmäßig 1), welche die Anzahl der Euler-Schritte zwischen Ausgabewerten bestimmt. Die tatsächliche von der Euler-Methode verwendete Schrittgröße ist VarSchrittàeulerSchritt.

Differentialgleichung:

y'=0.001*y*(100-y) und y(0)=10

Um das ganze Ergebnis zu sehen, drücken Sie 5 und verwenden dann 7 und 8, um den Cursor zu bewegen.

 

Vergleichen Sie das vorstehende Ergebnis mit der exakten CAS-Lösung, die Sie erhalten, wenn Sie deSolve() und seqGen() verwenden:

Gleichungssystem:

mit y1(0)=2 und y2(0)=5

eval () 

eval(Expr) Zeichenfolge

eval() ist nur im TI-Innovator™ Hub Befehlsargument von Programmierbefehlen Get, GetStr und Send gültig. Die Software wertet den Ausdruck Expr aus und ersetzt die Anweisung eval() mit dem Ergebnis als Zeichenfolge.

Das Argument Expr muss zu einer reellen Zahl vereinfachbar sein.

Stellen Sie das blaue Element von RGB LED auf halbe Intensität ein.

Setzen Sie das blaue Element auf AUS zurück.

Argument eval() muss zu einer reellen Zahl vereinfachbar sein.

Programm zum Einblenden des roten Elements

Führen Sie das Programm aus.

Obwohl eval() sein Ergebnis nicht anzeigt, können Sie die resultierende Hub-Zeichenfolge nach Ausführen des Befehls durch Prüfung einer beliebigen der folgenden speziellen Variablen anzeigen.

iostr.SendAns

iostr.GetAns

iostr.GetStrAns

Hinweis: Siehe auch Get (hier), GetStr (hier) und Send (hier).

exact() (Exakt)

exact(Ausdr1 [, Toleranz])ÞAusdruck

exact(Liste1 [, Toleranz])ÞListe

exact(Matrix1 [, Toleranz])ÞMatrix

Benutzt den Rechenmodus 'Exakt' und gibt nach Möglichkeit die rationale Zahl zurück, die dem Argument äquivalent ist.

Toleranz legt die Toleranz für die Umwandlung fest, wobei die Vorgabe 0 (null) ist.

Exit (Abbruch)

Exit (Abbruch)

Beendet den aktuellen For, While, oder Loop Block.

Exit ist außerhalb dieser drei Schleifenstrukturen (For, While oder Loop) nicht zulässig.

Hinweis zum Eingeben des Beispiels: Anweisungen für die Eingabe von mehrzeiligen Programm- und Funktionsdefinitionen finden Sie im Abschnitt „Calculator“ des Produkthandbuchs.

Funktionslisting:

4exp

Ausdr 4exp

Drückt Ausdr durch die natürliche Exponentialfunktion e aus. Dies ist ein Anzeigeumwandlungsoperator. Er kann nur am Ende der Eingabezeile verwendet werden.

Hinweis: Sie können diesen Operator über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie @>exp eintippen.

exp() (e hoch x)

exp(Ausdr1)ÞAusdruck

Gibt e hoch Ausdr1 zurück.

Hinweis: Siehe auch Vorlage e Exponent, hier.

Sie können eine komplexe Zahl in der polaren Form rei q eingeben. Verwenden Sie diese aber nur im Winkelmodus Bogenmaß, da die Form im Grad- oder Neugrad-Modus einen Bereichsfehler verursacht.

exp(Liste1)ÞListe

Gibt e hoch jedes Element der Liste1 zurück.

exp(Quadratmatrix1)ÞQuadratmatrix

Ergibt den Matrix-Exponenten von Quadratmatrix1. Dies ist nicht gleichbedeutend mit der Berechnung von e hoch jedes Element. Näheres zur Berechnungsmethode finden Sie im Abschnitt cos().

Quadratmatrix1 muss diagonalisierbar sein. Das Ergebnis enthält immer Fließkommazahlen.

exp4list() (Ausdruck in Liste)

exp4list(Ausdr,Var)ÞListe

Untersucht Ausdr auf Gleichungen, die durch das Wort “or” getrennt sind und gibt eine Liste der rechten Seiten der Gleichungen in der Form Var=Ausdr zurück. Dies erlaubt Ihnen auf einfache Weise das Extrahieren mancher Lösungswerte, die in den Ergebnissen der Funktionen solve(), cSolve(), fMin() und fMax() enthalten sind.

Hinweis: exp4list() ist für die Funktionen zeros und cZeros() unnötig, da diese direkt eine Liste von Lösungswerten zurückgeben.

Sie können diese Funktion über die Tastatur Ihres Computers eingeben, indem Sie exp@>list(...) eintippen.

 

expand() (Entwickle)

expand(Ausdr1 [, Var])ÞAusdruck

expand(Liste1 [,Var])ÞListe

expand(Matrix1 [,Var])ÞMatrix

expand(Ausdr1) gibt Ausdr1 bezüglich sämtlicher Variablen entwickelt zurück. Die Entwicklung ist eine Polynomentwicklung für Polynome und eine Partialbruchentwicklung für rationale Ausdrücke.

expand() versucht Ausdr1 in eine Summe und/oder eine Differenz einfacher Ausdrücke umzuformen. Dagegen versucht factor() Ausdr1 in ein Produkt und/oder einen Quotienten einfacher Faktoren umzuformen.

expand(Ausdr1,Var) entwickelt Ausdr1 bezüglich Var. Gleichartige Potenzen von Var werden zusammengefasst. Die Terme und Faktoren werden mit Var als der Hauptvariablen sortiert. Es kann sein, dass als Nebeneffekt in gewissem Umfang eine Faktorisierung oder Entwicklung der zusammengefassten Koeffizienten auftritt. Verglichen mit dem Weglassen von Var spart dies häufig Zeit, Speicherplatz und Platz auf dem Bildschirm und macht den Ausdruck verständlicher.

Selbst wenn es nur eine Variable gibt, kann das Einbeziehen von Var eine vollständigere Faktorisierung des Nenners, die für die Partialbruchentwicklung benutzt wird, ermöglichen.

Tipp: Für rationale Ausdrücke ist propFrac() eine schnellere, aber weniger weitgehende Alternative zu expand().

Hinweis: Siehe auch comDenom() zu einem Quotienten aus einem entwickelten Zähler und entwickeltem Nenner.

expand(Ausdr1,[Var]) vereinfacht auch Logarithmen und Bruchpotenzen ungeachtet von Var. Für weitere Zerlegungen von Logarithmen und Bruchpotenzen können Einschränkungen notwendig werden, um sicherzustellen, dass manche Faktoren nicht negativ sind.

expand(Ausdr1, [Var]) vereinfacht auch Absolutwerte, sign() und Exponenten ungeachtet von Var.

Hinweis: Siehe auch tExpand() zur trigonometrischen Entwicklung von Winkelsummen und -produkten.

expr() (String in Ausdruck)

expr(String)ÞAusdruck

Gibt die in String enthaltene Zeichenkette als Ausdruck zurück und führt diesen sofort aus.

ExpReg (Exponentielle Regression)

ExpReg X, Y [, [Häuf][, Kategorie, Mit]]

Berechnet die exponentielle Regressiony = a·(b)xauf Listen X und Y mit der Häufigkeit Häuf. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird in der Variablen stat.results gespeichert. (hier.)

Alle Listen außer Mit müssen die gleiche Dimension besitzen.

X und Y sind Listen von unabhängigen und abhängigen Variablen.

Häuf ist eine optionale Liste von Häufigkeitswerten. Jedes Element in Häuf gibt die Häufigkeit für jeden entsprechenden Datenpunkt X und Y an. Der Standardwert ist 1. Alle Elemente müssen Ganzzahlen | 0 sein.

Kategorie ist eine Liste von Kategoriecodes für die entsprechenden X und Y Daten.

Mit ist eine Liste von einem oder mehreren Kategoriecodes. Nur solche Datenelemente, deren Kategoriecode in dieser Liste enthalten ist, sind in der Berechnung enthalten.

Informationen zu den Auswirkungen leerer Elemente in einer Liste finden Sie unter “Leere (ungültige) Elemente” (hier).

 

Ausgabevariable

Beschreibung

stat.RegEqn

Regressionsgleichung: a·(b)x

stat.a, stat.b

Regressionskoeffizienten

stat.r2

Koeffizient der linearen Bestimmtheit für transformierte Daten

stat.r

Korrelationskoeffizient für transformierte Daten (x, ln(y))

stat.Resid

Mit dem exponentiellen Modell verknüpfte Residuen

stat.ResidTrans

Residuum für die lineare Anpassung der transformierten Daten.

stat.XReg

Liste der Datenpunkte in der modifizierten X List, die schließlich in der Regression mit den Beschränkungen für Häufigkeit, Kategorieliste und Mit Kategorien verwendet wurde

stat.YReg

Liste der Datenpunkte in der modifizierten Y List, die schließlich in der Regression mit den Beschränkungen für Häufigkeit, Kategorieliste und Mit Kategorien verwendet wurde

stat.FreqReg

Liste der Häufigkeiten für stat.XReg und stat.YReg