Exemple d'activité

L'exemple d'activité présenté ici a pour objectif de vous familiariser avec les espaces de travail disponibles dans l'application Python82.

• Créez un nouveau script à partir du Gestionnaire de scripts.
• Écrivez le script dans l'Éditeur.
• Exécutez le script dans le Shell de l'application Python82.

Pour commencer :

• Exécutez l'application Python.

Remarque : Les écrans réels peuvent présenter de légères différences par rapport aux images fournies.

Saisissez le nom du nouveau script à partir du Gestionnaire de scripts.

• Appuyez sur q ([Nouv]) pour créer un nouveau script.

Saisie du nom du nouveau script

• L'exemple de script utilisé est PRINT. Saisissez le nom du script, puis appuyez sur s ([Ok]).
• Notez que le curseur est en verrouillage ALPHA. Saisissez toujours un nom de script conforme aux règles affichées à l'écran.

Astuce : Si le curseur n'est pas en verrouillage ALPHA, appuyez sur y ƒ ƒ pour activer les lettres majuscules.

Saisissez le nom du script comme indiqué.

Astuce : L'application offre la saisie rapide. Vérifiez toujours l'état du curseur au début d'un script !

Caractères alphabétiques du clavier

ƒ affiche en alternance le curseur d'insertion dans l'Éditeur et dans le Shell.

_ non-alpha

a alpha en minuscules

A ALPHA en majuscules

Où se trouve le signe égal ?

Appuyez sur ¿ lorsque le curseur correspond à _.

Où se trouvent ces fonctions ?
input()
print()

[Fns…] E/S

1:print()

2:input()

Où se trouve le guillemet double ?

ƒ [ “ ]

Où se trouvent ( et ) ?

Utilisez le clavier lorsque le curseur correspond à _.

Essayez ![a A #] et yN sont également des aides facilitant la saisie rapide si nécessaire.

Exécutez le script PRINT.

• Dans l'Éditeur, appuyez sur r ([Exéc]) pour exécuter votre script dans la console Shell.
• Saisissez votre nom en réponse à l'invite « Quel est ton nom ? ».
• Le résultat affiche « Bonjour » suivi de votre nom.

Remarque : À l'invite du Shell >>>, vous pouvez exécuter une commande telle que 2+3. Si vous utilisez des fonctions provenant des modules math ou random, pensez à toujours exécuter au préalable une instruction import, comme dans n'importe quel environnement de codage en Python.

Indicateur d'état

du curseur Shell.

 

Saisissez votre nom.

Le résultat du script

BONJOUR s'affiche.