Éditeur Python

L'Éditeur Python s'affiche à partir d'un script sélectionné dans le Gestionnaire de scripts ou à partir du Shell. L'Éditeur affiche en couleur les mots-clés, les opérateurs, les commentaires, les chaînes et les retraits. Le collage rapide de fonctions et mots-clés Python courants est disponible, de même que la saisie directe au clavier et l'entrée des caractères [a A #]. Lorsque vous collez un bloc de code tel que if.. elif.. else, l'Éditeur vous propose le retrait automatique, que vous pouvez modifier au besoin à mesure que vous écrivez votre script.

 

 

 

 

 

Emplacement du curseur sur la ligne de script.

 

Blocs de code avec retrait automatique.

La mise en retrait des lignes est indiquée visuellement par des points gris.

Le curseur est toujours en mode d'insertion. Les touches y et ƒ permettent d'alterner entre les états du curseur : numérique, a et A. La touche [suppr] se comporte comme le retour arrière et supprime un caractère.

 

Outils pratiques pour éditer et travailler dans le Shell. Une description complète est fournie ci-dessous.

Menus et touches de raccourci de l'Éditeur Python

Menus

Touche d'accès

Description

[Fns…]

o

Sélectionnez [Fns…] pour accéder aux menus des fonctions, mots-clés et opérations courantes. Il vous permet également d'accéder à une sélection de contenus dans les modules math et random.

Remarque : y N est également pratique pour le collage rapide.

[a A #]

p

Sélectionnez [a A #] afin d'accéder à une palette de caractères servant de méthode alternative pour saisir de nombreux caractères.

[Outils]

q

Sélectionnez [Outils] pour accéder à des fonctions d'aide à l'édition ou aux interactions avec le Shell.

1 : Indent 4

Met en retrait la ligne de script vers la droite et positionne le curseur sur le premier caractère de la ligne.

2 : Indent 3

Réduit la mise en retrait de la ligne de script vers la gauche. Le curseur se positionne sur le premier caractère de la ligne.

3 : Annuler Effacer

Colle la dernière ligne effacée sur une nouvelle ligne placée sous la ligne de script sur laquelle se trouve le curseur. Le curseur s'affiche à la fin de la ligne collée.

4 : Insérer Ligne (flèche vers le haut)

Insère une ligne au-dessus de la ligne de script sur laquelle se trouve le curseur. La ligne est mise en retrait et affiche au besoin des points de mise en retrait.

5 : Couper Ligne

La ligne de script active sur laquelle se trouve le curseur est coupée. Le curseur s'affiche sur la ligne de script située en dessous de la ligne coupée.

6 : Copier Ligne

Copie la ligne de script active sur laquelle se trouve le curseur. Il est possible de coller une ligne de script copiée sur l'invite du Shell. Voir la section Shell ci-dessous.

7 : Coller Ligne (flèche vers le bas)

Colle la dernière ligne de script conservée sur la ligne située en dessous de la position du curseur.

8 : Aller à la Ligne du Script…

Affiche le curseur au début de la ligne de script spécifiée.

9 : Réinitialiser le Shell

Affiche la console Shell réinitialisée.

0 : Retour au Shell

Affiche le Shell dans son état actuel.

A : Page Précédente

Affiche 11 lignes de script disponibles au-dessus de la position actuelle du curseur.

B : Page Suivante

Affiche 11 lignes de script disponibles sous la position actuelle du curseur.

C : Insérer #comment en dessous

Insère # sur une nouvelle ligne située en dessous de la position du curseur.

[Exéc]

r

Sélectionnez [Exéc] pour exécuter votre script.

[Script]

s

Sélectionnez [Script] pour afficher le Gestionnaire de scripts.