La console Python (Shell)

La console Python (Shell) vous permet d'interagir avec l'interpréteur Python ou d'exécuter des scripts Python. Le collage rapide de fonctions et mots-clés Python courants est disponible, aussi bien par la saisie directe au clavier que par l'entrée de caractères [a A #]. L'invite du Shell peut vous servir à tester une ligne de code collée à partie de l'Éditeur. Il est également possible de saisir plusieurs lignes de code et de les exécuter depuis l'invite du Shell >>>.

 

Indicateur d'état du curseur Shell.

 

Le Shell est réinitialisé lors de l'exécution d'un nouveau script.

Outils pratiques pour travailler dans le Shell. Voir les détails ci-dessous.

États du curseur Shell

non-alpha

y ƒ si nécessaire pour basculer

 

ƒ alpha

 

ƒ ALPHA une nouvelle fois

 

 

y ƒ

verrouillage alpha

 

ƒ une nouvelle fois

verrouillage ALPHA

 

Menus et touches de raccourci du Shell Python

Menus

Touche d'accès

Description

[Fns…]

o

Sélectionnez [Fns…] pour accéder aux menus des fonctions, mots-clés et opérations courantes. Il vous permet également d'accéder à une sélection de contenus dans les modules math et random.

Remarque : y N est également pratique pour le collage rapide.

[a A #]

p

Sélectionnez [a A #] afin d'accéder à une palette de caractères servant de méthode alternative pour saisir de nombreux caractères.

[Outils]

q

Sélectionnez [Outils] pour afficher les éléments de menu suivants.

1 : Relancer le dernier script

Relance le dernier script exécuté dans le Shell.

2 : Exéc…

Affiche la liste des scripts Python qu'il est possible d'exécuter dans le Shell.

3 : Coller à partir de l'éditeur

Colle la dernière ligne de script copiée à partir de l'Éditeur dans l'invite du Shell.

4 : Vars…

Affiche les variables du dernier script exécuté. N'affiche pas les variables définies dans un script importé.

5 : Effacer l'écran

Efface l'écran du Shell. Ne réinitialise pas le Shell.

6 : Nouveau Shell

Réinitialise le Shell.

7 : Aller à la Ligne du Script…

Affiche l'Éditeur à partir du Shell en plaçant le curseur sur la ligne de script spécifiée.

8 : Dernière Entrée >>> } †

Affiche jusqu'aux 8 dernières entrées à l'invite de la console au cours d'une session Shell.

9 : Voir l'historique
y }
y †

Permet de faire défiler l'écran du Shell pour afficher les 60 dernières lignes générées dans la console au cours d'une session Shell.

0 : Tab Complete y Í

Affiche les noms des variables et des fonctions accessibles pendant la session Shell en cours.

Lorsque vous entrez la première lettre d'une variable ou d'une fonction disponible, appuyez sur y Í pour compléter automatiquement le nom si une correspondance est disponible dans la session Shell en cours.

A: from SCRIPT import *…

Lors de sa première exécution dans une session Shell, le SCRIPT est exécuté et les variables sont uniquement visibles en utilisant Tab Complete.

Lorsque vous relancez le script au cours de la même session Shell, l'exécution apparaît comme non effectuée.

Cette commande peut également être collée à partir de y N.

[Éditer]

r

Sélectionnez [Éditer] pour afficher l'Éditeur avec le dernier script édité. Si la fenêtre de l'Éditeur est vide, vous pouvez afficher le Gestionnaire de scripts.

[Script]

s

Sélectionnez [Script] pour afficher le Gestionnaire de scripts.

Remarque :

• Pour interrompre un script Python en cours d'exécution, par exemple lorsqu'un script se trouve dans une boucle infinie, appuyez sur É. Appuyez sur [Outils] (q) > 6:Nouveau Shell comme méthode alternative pour arrêter un script en cours d'exécution.
• Lorsque vous utilisez le module ti_plotlib pour générer un tracé dans la zone prévue à cet effet dans le Shell, appuyez sur ‘ pour effacer le tracé et revenir à l'invite de la console.