Suivez les étapes suivantes dans l'ordre indiqué pour connecter et utiliser l'adaptateur TI-SensorLink.
|
Adaptateur TI-Sensor Link |
Câble fourni |
TI-Innovator™ Hub |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 1. | Connectez une extrémité du câble fourni au port « HUB » du TI-SensorLink. |
| 2. | Connectez l'autre extrémité du câble fourni au port « IN1 » du Hub. |
Remarque : vous pouvez aussi insérer le câble dans IN2 ou IN3.
La TI‑Innovator™ Hub se connecte à l’aide d’un câble USB à la calculatrice graphique ou à l’ordinateur. La connexion permet au
Voir les détails complets (ici).
|
Adaptateur TI-SensorLink |
Capteur Vernier |
|---|---|
|
|
|
Connexion du TI-Sensor Link à l'un des quatre capteurs analogiques Vernier compatibles à l'aide du connecteur attaché au capteur analogique.
| 1. | Connectez le capteur Vernier au TI-SensorLink (cet exemple emploie le capteur de température en acier inoxydable) |
| 2. | Depuis la calculatrice graphique connectée, saisissez le code suivant : |
Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"
Send "READ VERNIER 1"
Get T
Remarque : Les nouvelles commandes et les nouveaux mots clés devront être tapés OU recopiés à partir d'un programme existant. Veuillez noter que toute erreur typographique dans les mots clés produira un message d'erreur dans le sketch.
| • | Capteur de force double échelle |
| • | Capteur de pression de gaz |
| • | pH-Capteur |
| • | Capteur de température en acier inoxydable |