Cette partie décrit les précautions générales recommandées relatives à la technologie TI-Innovator dans son ensemble.
Si vous avez besoin d’autres informations, prenez contact avec TI-Cares.
Précautions relatives TI‑Innovator™ Hub
Précautions relatives TI-Innovator Rover
Précautions relatives aux modules E/S
Précautions relatives à la platine d’essais
Précautions relatives à l'adaptateur TI-SensorLink et au capteur Vernier
| • | Ne pas exposer le |
| • | Ne pas démonter ni abîmer le |
| • | Évitez d’enchaîner plusieurs |
| • | Utiliser uniquement les câbles USB fournis avec le |
| • | Utilisez uniquement les blocs d’alimentation fournis par TI : |
| - | TI Wall Charger y compris avec le TI‑Innovator™ Hub |
| - | Optionnel External Battery Pack |
| - | Support 4 piles AA inclus dans le TI‑Innovator™ Breadboard Pack |
| • | Vérifiez que les composants alimentés par le |
| • | Évitez d'utiliser le |
Connecteur de la platine d’essais sur le hub
| - | N’insérez pas les fils des DELs et des autres composants directement dans ceux du |
| - | Ne connectez pas la broche du réceptacle 5 V du |
| - | Il n’est pas conseillé de connecter la rangée supérieure des broches fixes (BB1-10) à la rangée inférieure (broches de puissance et de mise à la terre. |
| - | Aucune broche du |
| • | Ne pas exposer le |
| • | Ne pas démonter ni abîmer le |
| • | Ne poser aucun objet d’un poids supérieur à 1 kg ou 2,2 lb sur la |
| • | Utiliser uniquement les câbles USB fournis avec le |
| • | Utiliser uniquement les câbles ruban fournis avec le |
| • | Utiliser uniquement le chargeur mural TI inclus avec le |
| • | Le |
| • | Pour de meilleurs résultats, retirez l’étui de protection de votre calculatrice graphique. |
| • | Pour de meilleures performances, utiliser le |
| • | Pour de meilleures performances, utiliser le |
| • | Ne pas tourner les attaches de support sur la plateforme pour calculatrice avant de les soulever en premier lieu. Elles pourraient se casser. |
| • | Ne pas utiliser le marqueur comme levier pour pousser ou tirer le |
| • | Ne pas dévisser le boîtier situé sous le |
| • | Ne pas déplacer le Rover après l'exécution d'un programme. Le gyroscope interne peut involontairement tenter de remettre le Rover sur la bonne voie en utilisant l'emplacement initial. |
| • | Lors de l'insertion du câble ruban de la platine d'essai dans le |
Attention : Si vous délogez ou déconnectez un des câbles, utilisez cette image à titre de référence pour effectuer les branchements appropriés.
| • | Utilisez le port d’entrée ou de sortie, comme prévu, pour chaque module. |
| - | Moteur vibrant – pris en charge sur OUT 1, OUT 2 et OUT 3. |
| - | Servomoteur – utilisez uniquement OUT 3. |
| - | DEL blanche – prise en charge sur OUT 1, OUT 2 et OUT 3. |
| - | Capteur de lumière analogique – pris en charge sur IN 1, IN 2 et IN 3. |
| - | Capteur de distance à ultrasons – pris en charge sur IN 1 et IN 2. |
| • | Utilisez une source d’alimentation auxiliaire pour les modules qui requièrent une intensité de courant supérieure à 50 mA, notamment : |
| - | Moteur vibrant |
| - | Servo-moteur |
| • | Évitez de tenir l’arbre du servo-moteur lorsque ce dernier est en rotation. Par ailleurs, évitez de faire tourner le servo-moteur à la main. |
| • | DEL blanche : |
| - | Évitez de plier les fils de manière répétée ; sinon, ils pourront s’affaiblir et se rompre. |
| - | La DEL doit être insérée dans son support en respectant la polarité. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de montage des DEL dans TI‑Innovator™ Guide numérique sur la technologie (ici). |
| - | La DEL doit être insérée dans son support en respectant la polarité. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de montage de la DEL (ici). |
| • | Aucun module E/S ne peut absorber ou fournir une intensité de courant supérieure à 4 mA. |
| • | Évitez de brancher les fils positifs et négatifs d’un bloc d’alimentation au même groupe de 5 broches de la carte d’expérimentation. Sinon, la carte et le bloc d’alimentation pourraient être endommagés. |
| • | Respectez la polarité : |
| - | Au moment de connecter la platine d’essais au |
| - | Lorsque vous branchez les composants sensibles à la polarité, tels que les DEL et le transistor de puissance MOSFET. |
| • | Le TI-SensorLink n'est pas un outil d’acquisition de données. Les sondes à connexion USB ou le Lab Cradle restent des outils de choix dédiés à l’acquisition et à l'analyse des données. |
| • | Les commandes du Hub du TI-SensorLink avec les capteurs analogiques Vernier ne font pas actuellement partie de l'application Hub (gamme CE) ou du menu Hub (TI-Nspire™ CX). |
| • | Les nouvelles commandes et les nouveaux mots clés devront être tapés OU recopiés à partir d'un programme existant. Veuillez noter que toute erreur typographique dans les mots clés produira un message d'erreur dans le sketch. |
| • | Capteur de pression de gaz : l'élément de détection du capteur de pression de gaz sera endommagé s'il entre en contact direct avec un liquide. |
| • | Capteur de pH : placez l'électrode dans une solution tampon de pH 4 ou pH 7. Elle ne doit jamais être conservée dans de l'eau distillée. Si l'électrode est accidentellement conservée à sec pendant une courte période, immergez le bout dans la solution tampon/de conservation KCI de pH 4 pendant au moins 8 heures avant son utilisation. |
| • | Capteur de température en acier inoxydable : |
| - | Torsion du câble. Il arrive que les élèves tordent ou pincent le câble près de la poignée du capteur. Avec le temps, les câbles peuvent se détacher et le capteur peut cesser de fonctionner. |
| - | Surchauffe du capteur. Lorsqu'ils l'utilisent dans les laboratoires de chimie, les élèves déposent parfois le capteur sur une plaque chaude et « cuisent » complètement l'unité. |
| - | L'unité n'est pas étanche ! L'eau peut s'infiltrer dans la poignée du capteur et endommager les composants électroniques. Pour collecter les données, immergez dans l'eau uniquement la partie en acier inoxydable du capteur. |