Hay un sensor Vernier adicional que admite la versión 1.4 de Sketch para utilizarlo con el adaptador TI-SensorLink. Los sensores Vernier adicionales son:
| • | Sensor de luz |
| • | Acelerómetro de bajo nivel de “g” |
| • | Sensor de energía de Vernier |
Nota: Si el sensor tiene un interruptor para establecerlo a un rango en particular, por favor asegúrese de que el interruptor esté en la configuración apropiada.
|
Código |
CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS LIGHT READ VERNIER 1 |
Consulte: Hoja de datos del sensor de luz
|
Valores de calibración predeterminados |
0 a 600 lux pendiente: 154 lux/V Interceptar: 0 lux 0 a 6000 lux pendiente: 1692 lux/V Interceptar: 0 lux 0 a 150000 lux pendiente: 38424 lux/V Interceptar: 0 lux |
Consulte más: https://www.vernier.com/files/manuals/ls-bta/ls-bta.pdf
|
Código |
CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS ACCEL READ VERNIER 1 |
Consulte: Hoja de datos del acelerómetro de bajo nivel de “g”
|
Calibración |
Pendiente: 22.924 m/s2/V Interceptar: –51.751 m/s |
Consulte más: https://www.vernier.com/files/manuals/lga-bta.pdf
|
Código |
CONNECT VERNIER 1 TO IN 1 AS ENERGY READ VERNIER 1 |
Consulte: Hoja de datos del sensor de energía Vernier
Consulte más: https://www.vernier.com/files/manuals/ves-bta/ves-bta.pdf