TI-Innovator™ Technology 一般注意事项

本部分描述了所有 TI-Innovator Technology 的一般注意事项建议。

如果您需要更多帮助,请联系 TI-Cares


TI‑Innovator™ Hub

请勿将 Hub 暴露在超过 140 华氏度(60 摄氏度)的高温环境中。
请勿拆卸或破坏 Hub
不要通过 I/O 端口或试验板连接器将多个 Hubs 连接到一起。
请仅使用 Hub 附带的 USB 线缆。
仅使用 TI 附带的电源:
- TI Wall Charger TI-Innovator™ Hub 附带 TI 墙式充电器 TI‑Innovator™ Hub
- 可选外置电池组 External Battery Pack
- TI-Innovator™ 试验板包附带 4AA 电池仓 TI‑Innovator™ Breadboard Pack
确保通过 Hub 供电的组件的电源不超过 Hub's 的 1 安培电源限制。
不要使用 Hub 控制交流电。

Hub 上的试验板连接器

- 不要将 LED 和其他组件的引脚直接插入 Hub 试验板连接器。将组件组装到试验板,并使用附带的跨接线缆将试验板连接到 Hub
- 不要将 Hub's 试验板连接器上的 5V 插座插针连接到任何其他插针,尤其是接地插针。这样可能损坏 Hub
- 不建议将插座插针的顶行 (BB1-10) 插入底行(接地和电源插针)。
- Hub's 试验板连接器上的插针都不得灌或拉超过 4 mA 的电流。


TI‑Innovator™ Rover

请勿将 Rover 暴露在超过 140 华氏度(60 摄氏度)的高温环境中。
请勿拆卸或破坏 Rover
请勿将 1 公斤或 2.2 磅以上的重物放在 Rover 平台上。
请仅使用 TI-Innovator™ Hub 附带的 USB 线缆。
请仅使用 Rover 附带的带状线缆。
请仅使用 Hub 附带的 TI 墙壁充电器。
安装在正面的 Ultrasonic Ranger 将检测距 Rover 4 米内的物体。为获得最佳效果,请确保对象的表面大于文件夹。如果用于检测杯子等小型物体,请将该物体置于距 Rover 1 米范围内。
为获得最佳效果,请将滑动外壳从图形计算器上取下。
为获得最佳性能,请在地板而非桌子上使用 Rover。Rover 可能会从桌上掉落而损坏。
为获得最佳性能,请在坚硬表面上使用 Rover。地毯可能会令 Rover 的轮子卡住或形成阻力。
请务必先在计算器平台上提起固定器桩钉,然后再转动。否则可能会造成损坏。
请勿将记号笔用作手杆来拉动或推动 Rover
请勿拧下 Rover 底部的机箱外壳。不应将编码器的尖锐边缘暴露在外。
执行程序后请勿移动 Rover。内部陀螺仪可能会使用初始位置无意中尝试让 Rover 回到运行轨道上。
将试验板带状线缆插入 Hub 试验板连接器时,正确插入线缆非常重要。请确保将红色(深色)线针插入 Hub's 的试验板连接器的 5v 孔中。

注意:如果拆卸或断开了任何线缆,请参考此图像进行正确连接。


I/O 模块注意事项

使用每个模块要求的正确输入或输出端口。
- 振动电机 – OUT 1OUT 2OUT 3 支持。
- 伺服电机 – 仅使用 OUT 3
- 白色 LED – OUT 1OUT 2OUT 3 支持。
- 模拟光线传感器 – IN 1In 2IN 3 支持。
- 超声波测距仪 – IN 1IN 2 支持。
对于需要超过 50 mA 的模块,使用辅助电源,包括:
- 振动电机
- 伺服电机
不要在伺服电机旋转时按下其主轴。此外,不要用手旋转伺服电机。
白色 LED:
- 不要反复弯曲引脚;这会导致引线变得脆弱,同时可能导致它们断裂。
- 插入插座时,LED 需要正确的极性。有关详细信息,请参见 TI-Innovator™ System eGuide(第 i 页)上的组装 LED 说明。TI‑Innovator™ 技术电子指南(点击此处).
- 插入插座时,LED 需要正确的极性。有关详细信息,请参见组装 LED(此处)的说明。这里).
任何 I/O 模块都不得灌或拉超过 4 mA 的电流。


试验板注意事项

不要将电源的负极和正极引线连接到试验板上的同组 5 插针。这样可能会损坏试验板和电源。
观察极性是否正确:
- 当连接试验板到 Hub 时。
- 当连接对极性敏感的组件时,如 LED 和 TTL 电源 MOSFET。


TI-SensorLink 适配器和 Vernier 传感器注意事项

TI-SensorLink

TI-SensorLink 不是数据采集解决方案。USB 连接式探头或实验室底座依然是纯数据采集和分析的最佳解决方案。
目前,针对带 Vernier 模拟传感器的 TI-SensorLink 的 Hub 命令不是 Hub 应用(CE 系列)或 Hub 菜单(TI-Nspire™ CX)的组成部分。
需要键入或从现有程序复制新的命令和关键字。请注意,关键字中的任何排字错误都会导致 sketch 中显示错误。

Vernier 传感器

气压传感器—气压传感器的传感元件直接接触液体后会受损。
pH 传感器—将电极放入 pH 4 或 pH 7 的缓冲溶液中。切勿存放在蒸馏水中。如果无意中将电极短时间存放在干燥处,使用前要将电极头浸入 pH 4 缓冲溶液/氯化钾存储液至少 8 小时。
不锈钢温度探头
- 扭曲线缆。有时学生会扭曲或卷曲传感器柄附近的导线。这会导致导线逐渐松动,使传感器停止工作。
- 传感器过热。学生在化学实验室使用传感器时,有时会将其放在加热板上,有效地“烧热”该设备。
- 该设备并不防水!水分会渗入传感器柄,损坏电子元件。采集收据时,只能将传感器的不锈钢部分浸入水中。