Précautions générales relatives à la technologie TI-Innovator™

Cette partie décrit les précautions générales recommandées relatives à la technologie TI-Innovator dans son ensemble.

Si vous avez besoin d’autres informations, prenez contact avec TI-Cares.


TI‑Innovator™ Hub

• Ne pas exposer le Hub à des températures au-dessus de 140 ˚F (60 ˚C).
• Ne pas démonter ni abîmer le Hub.
• Évitez d’enchaîner plusieurs Hubs au moyen des ports E/S ou du connecteur de la platine d’essais.
• Utiliser uniquement les câbles USB fournis avec le Hub.
• Utilisez uniquement les blocs d’alimentation fournis par TI :
- TI Wall Charger y compris avec le TI‑Innovator™ Hub
- Optionnel External Battery Pack
- Support 4 piles AA inclus dans le TI‑Innovator™ Breadboard Pack
• Vérifiez que les composants alimentés par le Hub ne dépassent pas Hub's la limite de puissance d'1 amp.
• Évitez d'utiliser le Hub pour contrôler l'électricité CA.

Connecteur de la platine d’essais sur le hub

- N’insérez pas les fils des DELs et des autres composants directement dans ceux du Hub Connecteur de la platine d’essais. Assemblez les composants sur la platine d’essais et utilisez les câbles fournis pour connecter la platine d’essais au Hub.
- Ne connectez pas la broche du réceptacle 5 V du Hub's connecteur de la platine d’essais à aucune des autres broches, notamment celles de mise à la terre. Cela pourrait endommager le Hub.
- Il n’est pas conseillé de connecter la rangée supérieure des broches fixes (BB1-10) à la rangée inférieure (broches de puissance et de mise à la terre.
- Aucune broche du Hub's connecteur de la platine d’essais ne peut absorber ou fournir une intensité de courant supérieure à 4 mA.


TI‑Innovator™ Rover

• Ne pas exposer le Rover à des températures au-dessus de 140 ˚F (60 ˚C).
• Ne pas démonter ni abîmer le Rover.
• Ne poser aucun objet d’un poids supérieur à 1 kg ou 2,2 lb sur la Rover plate-forme.
• Utiliser uniquement les câbles USB fournis avec le TI-Innovator™ Hub.
• Utiliser uniquement les câbles ruban fournis avec le Rover.
• Utiliser uniquement le chargeur mural TI inclus avec le Hub.
• Le Ultrasonic Ranger monté à l'avant détectera des objets situés à moins de 4 mètres du Rover. Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous que la surface de l'objet est supérieure à celle d'un portfolio. S'il est utilisé pour détecter de petits objets, comme une tasse, placer le Rover à moins d'un mètre de l'objet.
• Pour de meilleurs résultats, retirez l’étui de protection de votre calculatrice graphique.
• Pour de meilleures performances, utiliser le Rover sur le sol, pas sur les tables. Une chute depuis une table pourrait endommager le Rover.
• Pour de meilleures performances, utiliser le Rover sur une surface dure. Sur un tapis, les roues du Rover pourraient être arrêtées ou freinées.
• Ne pas tourner les attaches de support sur la plateforme pour calculatrice avant de les soulever en premier lieu. Elles pourraient se casser.
• Ne pas utiliser le marqueur comme levier pour pousser ou tirer le Rover.
• Ne pas dévisser le boîtier situé sous le Rover. Les encodeurs ont des bords tranchants qui ne doivent pas être exposés.
• Ne pas déplacer le Rover après l'exécution d'un programme. Le gyroscope interne peut involontairement tenter de remettre le Rover sur la bonne voie en utilisant l'emplacement initial.
• Lors de l'insertion du câble ruban de la platine d'essai dans le Hubconnecteur de la platine d'essai, il est essentiel d'insérer correctement le câble. Il faut s'assurer que la broche du câble rouge (foncé) est insérée dans l’orifice 5 v sur le Hub's connecteur de la platine d’essai.

Attention : Si vous délogez ou déconnectez un des câbles, utilisez cette image à titre de référence pour effectuer les branchements appropriés.


Précautions relatives aux modules E/S

• Utilisez le port d’entrée ou de sortie, comme prévu, pour chaque module.
- Moteur vibrant – pris en charge sur OUT 1, OUT 2 et OUT 3.
- Servomoteur – utilisez uniquement OUT 3.
- DEL blanche – prise en charge sur OUT 1, OUT 2 et OUT 3.
- Capteur de lumière analogique – pris en charge sur IN 1, IN 2 et IN 3.
- Capteur de distance à ultrasons – pris en charge sur IN 1 et IN 2.
• Utilisez une source d’alimentation auxiliaire pour les modules qui requièrent une intensité de courant supérieure à 50 mA, notamment :
- Moteur vibrant
- Servo-moteur
• Évitez de tenir l’arbre du servo-moteur lorsque ce dernier est en rotation. Par ailleurs, évitez de faire tourner le servo-moteur à la main.
• DEL blanche :
- Évitez de plier les fils de manière répétée ; sinon, ils pourront s’affaiblir et se rompre.
- La DEL doit être insérée dans son support en respectant la polarité. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de montage des DEL dans TI‑Innovator™ Guide numérique sur la technologie (ici).
- La DEL doit être insérée dans son support en respectant la polarité. Pour plus de détails, reportez-vous aux instructions de montage de la DEL (ici).
• Aucun module E/S ne peut absorber ou fournir une intensité de courant supérieure à 4 mA.


Précautions relatives à la platine d’essais

• Évitez de brancher les fils positifs et négatifs d’un bloc d’alimentation au même groupe de 5 broches de la carte d’expérimentation. Sinon, la carte et le bloc d’alimentation pourraient être endommagés.
• Respectez la polarité :
- Au moment de connecter la platine d’essais au Hub.
- Lorsque vous branchez les composants sensibles à la polarité, tels que les DEL et le transistor de puissance MOSFET.


Précautions relatives à l'adaptateur TI-SensorLink et au capteur Vernier

TI-SensorLink

• Le TI-SensorLink n'est pas un outil d’acquisition de données. Les sondes à connexion USB ou le Lab Cradle restent des outils de choix dédiés à l’acquisition et à l'analyse des données.
• Les commandes du Hub du TI-SensorLink avec les capteurs analogiques Vernier ne font pas actuellement partie de l'application Hub (gamme CE) ou du menu Hub (TI-Nspire™ CX).
• Les nouvelles commandes et les nouveaux mots clés devront être tapés OU recopiés à partir d'un programme existant. Veuillez noter que toute erreur typographique dans les mots clés produira un message d'erreur dans le sketch.

Capteurs Vernier

• Capteur de pression de gaz : l'élément de détection du capteur de pression de gaz sera endommagé s'il entre en contact direct avec un liquide.
• Capteur de pH  : placez l'électrode dans une solution tampon de pH 4 ou pH 7. Elle ne doit jamais être conservée dans de l'eau distillée. Si l'électrode est accidentellement conservée à sec pendant une courte période, immergez le bout dans la solution tampon/de conservation KCI de pH 4 pendant au moins 8 heures avant son utilisation.
• Capteur de température en acier inoxydable :
- Torsion du câble. Il arrive que les élèves tordent ou pincent le câble près de la poignée du capteur. Avec le temps, les câbles peuvent se détacher et le capteur peut cesser de fonctionner.
- Surchauffe du capteur. Lorsqu'ils l'utilisent dans les laboratoires de chimie, les élèves déposent parfois le capteur sur une plaque chaude et « cuisent » complètement l'unité.
- L'unité n'est pas étanche ! L'eau peut s'infiltrer dans la poignée du capteur et endommager les composants électroniques. Pour collecter les données, immergez dans l'eau uniquement la partie en acier inoxydable du capteur.