TI‑Innovator™ I/O-Module
Diese Input/Output-Module (getrennt gekauft) beinhalten Kabel zur Verbindung der Module mit den TI‑Innovator™ Hub.
|
Modul |
Port |
Bild |
Mustercode für |
|---|---|---|---|
|
Weiße LED |
OUT 1 |
|
Schalten Sie das an OUT 1 angeschlossene weiße LED-Modul an: Send(„CONNECT LED 1 TO OUT 1“) |
|
Servomotor |
OUT 3 |
|
Drehen Sie die Achse des an OUT 3 angeschlossenen Servomotors entgegen dem Uhrzeigersinn um 90°: Send(„CONNECT SERVO 1 TO OUT 3“) Gleichwertiger Code bei Verwendung einer Variablen mit eval(): angdeg:=-90 |
|
Analoger |
IN 1 |
|
Lesen Sie die Stärke des Umgebungslichts von dem anIN 2angeschlossenen Sensor ab und zeigen Sie sie an: Send(„CONNECT LIGHTLEVEL 1 TO IN2“) |
|
Ultraschall- |
IN 1 |
|
Lesen Sie die Entfernung von dem anIN 2angeschlossenen Ranger ab und zeigen Sie sie an: Send(„CONNECT RANGER 1 TO IN2“) Send(„READ RANGER 1“) |
|
Vibrationsmotor |
OUT 1 |
|
Schalten Sie den Vibrationsmotor ein, der mit OUT 1 verbunden ist: Send(„CONNECT VIB.MOTOR 1 TO OUT“ 1") |
|
Temperatursensor |
IN 1 |
|
Lesen Sie die Umgebungstemperatur von dem anIN 2angeschlossenen Sensor ab und zeigen Sie sie an: Send(„CONNECT TEMPERATURE 3 TO IN3“) |
|
Temperatur- und |
IN 1 |
|
Schließen Sie das DHT sensor zu Port IN 2 Send( "CONNECT DHT 1 TO IN2 ") Lesen Sie die Temperatur von der DHT sensor angeschlossen IN 2: Send( "READ DHT 1 TEMPERATURE") Get temperature Die Feuchtigkeit aus dem DHT sensor: Send "READ DHT 1 HUMIDITY" Get humidity |
|
Hall- |
IN 1 |
|
Verbinden Sie den Hall-Effekt-Sensor IN3 hafen: Send "CONNECT ANALOG.IN 1 TO IN 3" Der Wert des Magnetfeldes vom Sensor gemeldet Lesen: Send "READ ANALOG.IN 1" Get m |
|
Feuchtigkeitssensor |
IN 1 |
|
Verbinden Sie den Feuchtesensor zu IN 1: Send "CONNECT MOISTURE 1 IN 1" Der Messbereich zwischen 0 und 100 einstellen. Der Bereich ist ein Index und hat keine Einheiten. Send "RANGE MOISTURE 1 0 100" Read the sensor: Send "READ MOISTURE 1" Get moisture |
|
MOSFET |
OUT 1 |
|
Verbinden Sie die MOSFET OUT 1 port: Send "CONNECT ANALOG.OUT 1 TO OUT 1" Kontrolle der angeschlossene Motor/Pumpe bei 50% Drehzahl für 3 Sekunden: Send "SET ANALOG.OUT 1 128 TIME 3" |
|
Wasserpumpe |
|
|
Wird mit dem TI-Innovator™ Hub über ein MOSFET module. |
*Die Dasweiße LED-Modul muss mit einigem Aufwand zusammengebaut werden.
**Der Servomotor benötigt eine zusätzliche Stromversorgung und muss mit einigem Aufwand zusammengebaut werden.
Anschluss eines I/O-Moduls
Sie verwenden das im Modul enthaltene I/O-Kabel, um es an einen
| 1. | Prüfen Sie die obige Tabelle, um sicher zustellen, dass Sie wissen, welche I/O-Ports das Modul unterstützen, das Sie anschließen. |
| 2. | Verbinden Sie beide Ende des I/O-Kabels mit dem weißen Stecker des Moduls. |
| 3. | Verbinden Sie das freie Ende des I/O Kabels mit dem |
| 4. | Falls das Modul eine zusätzliche Stromversorgung erfordert, schließen Sie die Stromquelle an (hier), |
Musterprogramm zum Blinkenlassen eines LED-Moduls
Das folgende Programm eines TI CE Grafiktaschenrechners verwendet die BefehleSend und Wait, um ein mit einem I/O Port verbundenes LED-Modul blinken zu lassen.
Hinweis: Dieses Programm funktioniert ordnungsgemäß, wenn der Rechner an den ( )
PRGM: BLINKIO Send(„CONNECT LED 1 TO OUT1“) For(N,1,10) Send(„SET LED 1 ON“) Wait 1 Send(„SET LED 1 OFF“) Wait 1 End Send(„DISCONNECT LED 1“) Hinweis: Falls Sie TI‑Nspire™ CX Technologie verwenden, lassen Sie die Klammern weg und ändern Sie End in EndFor. |
|
Die
Erfahren Sie mehr
Eine Liste von zu ergreifenden Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der I/O-Module finden Sie in allgemeine Vorsichtsmaßnahmen (hier).