Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen
TI‑Innovator™ Hub
|
•
|
Setzen Sie die Hub nicht Temperaturen von über (140˚F) 60˚C aus. |
|
•
|
( ) nicht auseinanderbauen oder misshandeln. Hub. |
|
•
|
Verketten Sie nicht mehrere Hubs über die I/O Ports oder den Breadboard Stecker. |
|
•
|
Verwenden Sie nur USB-Kabel, die mit dem ( ) bereitgestellt werden Hub. |
|
•
|
Verwenden Sie nur von TI bereitgestellte Mittel der Stromversorgung: |
|
-
|
TI Wall Charger enthalten im TI‑Innovator™ Hub |
|
-
|
Optional External Battery Pack |
|
-
|
4-AA Batteriehalter enthalten im TI‑Innovator™ Breadboard Pack |
|
•
|
Vergewissern Sie sich, dass die Komponenten, die vom ( ) Strom erhalten, Hub nicht die Strombegrenzung von 1 A des Hubs übersteigen. |
|
•
|
Vermeiden Sie den Gebrauch von Hub zur Kontrolle von Wechselstrom. |
Breadboard-Stecker am Hub
|
•
|
Fügen Sie die Leitungen von LEDs und sonstige Komponenten nicht direkt in den HubBreadboard-Stecker von ein. Bauen Sie die Komponenten auf dem Breadboard zusammen und verwenden Sie die bereitgestellten Anschlusskabel, um das Breadboard an den ( ) anzuschließen Hub. |
|
•
|
Verbinden Sie den Pin mit 5 V auf dem Strombegrenzung von 1 A Breadboard-Stecker nicht mit einem der anderen Pins, insbesondere den GND Pins. Dies könnte den ( ) beschädigen Hub. |
|
•
|
Es wird nicht empfohlen, die oberste Reihe von Pins (BB1-10) mit der untersten Reihe (GND und Stromanschlüssen) zu verbinden. |
|
•
|
Kein Pin auf dem Strombegrenzung von 1 A Breadboard-Stecker kann Strom von mehr als 4 mA absorbieren oder abgeben. |
Breadboard
|
•
|
Verbinden Sie nicht die positiven und negativen Leitungen einer Stromquelle mit derselben Gruppe von 5 Pins auf dem Breadboard. Damit könnten Sie das Breadboard und die Stromquelle beschädigen. |
|
•
|
Beachten Sie die korrekte Polarität: |
|
-
|
Beim Anschluss des Breadboards an den Hub. |
|
-
|
Beim Anschluss von Komponenten, die empfindlich auf Polarität reagieren, wie etwa LEDs und TTL Leistung MOSFET. |
I/O-Module
|
•
|
Verwenden Sie den passenden Eingangs- oder Ausgangsport, wie er für das jeweilige Modul erforderlich ist. |
|
-
|
Vibrationsmotor – unterstützt auf , und . |
|
-
|
Servomotor – verwenden Sie nur . |
|
-
|
Weiße LED – unterstützt auf , und . |
|
-
|
Analoger Lichtsensor – unterstützt auf , und . |
|
-
|
Ultraschall-Ranger – unterstützt auf , . |
|
•
|
Verwenden Sie eine zusätzliche Stromversorgung für Module, die mehr als 50 mA benötigen, einschließlich: |
|
•
|
Halten Sie nicht die Achse des Servomotors fest, während sie sich dreht. Drehen Sie auch den Servomotor nicht per Hand. |
|
-
|
Biegen Sie die Leitungen nicht wiederholt; dies schwächt die Drähte und kann dazu führen, dass sie brechen. |
|
-
|
Die LED erfordert die korrekte Polarität, wenn sie in ihre Buchse eingesteckt wird. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Anweisungen zum Zusammenbau der LED in der TI‑Innovator™ Technology eGuide (hier). |
|
-
|
Die LED erfordert die korrekte Polarität, wenn sie in ihre Buchse eingesteckt wird. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Anweisungen zum Zusammenbau der LED (hier). |
|
•
|
Kein I/O-Modul kann mehr als 4 mA aufnehmen oder abgeben. |
TI‑Innovator™ Rover
|
•
|
Setzen Sie die Rover nicht Temperaturen von über (140˚F) 60˚C aus. |
|
•
|
Bauen Sie den Rover nicht auseinander und nutzen Sie ihn nicht zweckentfremdet. |
|
•
|
Stellen Sie nichts mit einem Gewicht von über 1 kg auf die Rover Plattform. |
|
•
|
Verwenden Sie nur USB-Kabel, die mit dem TI-Innovator™ Hub bereitgestellt werden. |
|
•
|
Verwenden Sie nur Bandkabel, die mit dem Rover bereitgestellt werden. |
|
•
|
Verwenden Sie nur das von TI bereitgestellte Ladegerät, das im Hub enthalten ist. |
|
•
|
Der an der Vorderseite angebrachte Ultraschall Ranger erkennt Objekte innerhalb einer Entfernung von 4 Metern vom Rover. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Objekts größer als ein Portfolio ist. Falls er zur Erkennung von kleinen Objekten, wie etwa einer Tasse, verwendet wird, platzieren Sie den Rover innerhalb eines Meters vom Objekt entfernt. |
|
•
|
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie Ihren Grafikrechner ohne das Schiebeetui. |
|
•
|
Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie den Rover auf dem Boden, nicht auf Tischen. Falls der Rover von einem Tisch fällt, kann es zu Schäden kommen. |
|
•
|
Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie den Rover auf einer harten Oberfläche. Die Räder des Rover können sich auf Teppichen verfangen oder daran hängen bleiben. |
|
•
|
Drehen Sie die Halteklammern an der Rechnerplattform erst, nachdem Sie sie zunächst angehoben haben. Anderenfalls könnten sie brechen. |
|
•
|
Verwenden Sie den Marker nicht als Hebel, um den Rover zu schieben oder zu ziehen. |
|
•
|
Schrauben Sie nicht die Verkleidung unten am Rover ab. Geber haben scharfe Kanten, die nicht freiliegen sollten. |
|
•
|
Bewegen Sie Rover nicht, nachdem Sie ein Programm ausgeführt haben. Das interne Gyroskop kann unbeabsichtigt versuchen, den Rover mithilfe des ursprünglichen Standorts wieder auf Kurs zu bringen. |
|
•
|
Wenn Sie das Breadboard-Bandkabel in den Hub Breadboard-Stecker einstecken, ist es sehr wichtig, dass Sie das Kabel korrekt einstecken. Achten Sie darauf, den roten (dunklen) Drahtstecker in das 5-V-Loch auf dem Hub- Breadboard-Stecker einzustecken. |
Vorsicht: Wenn Sie eines der Kabel lösen oder entfernen, verwenden Sie dieses Bild als Referenz für korrekte Anschlüsse.
|
Reference to Bottom View
|
|
|