Cómo utilizar el teclado del emulador TI-SmartView™

El puntero del ratón actúa de la misma manera a como lo hacen los dedos cuando pulsan las teclas del ordenador.

Haga clic en las teclas del emulador TI-SmartView™ para MathPrint™ exactamente igual que si pulsara las teclas de la calculadora científica.

Pulse y mantenga pulsada una tecla de flecha para desplazar el cursor de forma continuada.

Cuando utilice una tecla de flecha para mover el cursor, manténgala pulsada; el cursor se desplazará de forma ininterrumpida sin necesidad de tener que pulsar la tecla varias veces. En el historial de pulsaciones de teclas, el icono para una tecla de flecha de repetición se indica con un símbolo de reloj situado en una de sus esquinas.

Al pulsar varias veces una tecla de flecha de una fila aparece una tecla con un contador de repeticiones.

Cuando se pulsa varias veces una tecla de flecha en una fila, el historial de pulsaciones de teclas muestra una tecla de flecha con un número que representa el número de veces que se ha pulsado la tecla.