Cómo guardar y cargar un emulador MathPrint™Estado

Cuando se guarda el estado del Emulador MathPrint™, se crea un archivo donde se guardan los valores de configuración del emulador junto con todos los cambios realizados.

Por ejemplo, suponga que ha preparado una presentación para una clase introduciendo datos en el editor de datos y funciones en f(x) y g(x). Si ha guardado los cambios en el archivo de estado del emulador, solo tendrá que cargar el archivo con la presentación. A continuación, y si desea crear otras presentaciones para otras clases, solo tendrá que crear tantos archivos de estado del emulador como necesite.

Nota: El archivo de estado del emulador no incluye el historial de pulsaciones de teclas, las pantallas capturadas ni el tamaño del emulador. Recuerde que los archivos de estado del emulador MathPrint™ pueden ser de gran tamaño. Póngase en contacto con su departamento de informática si la capacidad de almacenamiento es un problema.

Para guardar el estado del emulador MathPrint™

La gestión, almacenamiento y carga de archivos de estado del emulador solo está disponible para cada emulador MathPrint™. El archivo de estado del emulador TI-30X Plus MathPrint™ solo puede cargarse en el emulador TI-30X Plus MathPrint™.

Nota: El archivo de estado del emulador TI-30X Pro MathPrint™ solo puede cargarse en el emulador TI-30X Pro MathPrint™.

1. Haga clic en Actions > Save Emulator State... (Acciones > Guardar estado del emulador).

2. En el cuadro de diálogo:
a) Vaya a la carpeta en la que desee guardar el archivo de estado del emulador MathPrint™.
b) Escriba un nombre de archivo. Utilice nombres descriptivos del estado del emulador MathPrint™.

Nota: El archivo de estado del emulador MathPrint™ tiene un nombre de archivo preconfigurado con la extensión *.s3l que indica el estado del emulador de la calculadora TI-30X Plus MathPrint™ creado por el software de emulador TI-SmartView™ MathPrint™. La extensión del estado del emulador de la calculadora TI-30X Pro MathPrint™ es *.s3r. La extensión del estado del emulador de la calculadora TI-30X Prio MathPrint™ es *.s3i.

c) Haga clic en Save (Guardar).

Cómo cargar el estado del emulador MathPrint™

Los archivos de estado del emulador MathPrint™ son específicos de cada modelo de calculadora, de ahí que solo pueda cargarse el archivo de estado para el modelo de calculadora que esté activa.

1. Haga clic en Actions > Load Emulator State (Acciones > Cargar estado del emulador).

2. En el cuadro de diálogo:
a) Desplácese hasta la carpeta que contenga el archivo de estado del emulador.

Nota: La pantalla solo contendrá los archivos de listado del emulador MathPrint™ correspondientes al modelo de calculadora activa.

b) Haga clic en el nombre del archivo de estado MathPrint™ para resaltarlo.
c) Haga clic en Open (Abrir).