Cómo copiar el historial de pulsaciones de teclas en otra aplicación

Puede copiar todo o una parte seleccionada del historial de pulsaciones de teclas en otra aplicación, por ejemplo, en un procesador de textos. También puede copiar los gráficos de tecla tal y como aparecen en el panel del historial, o las pulsaciones de teclas como caracteres de texto fuente 2 U 3.

Nota: Al copiar claves como caracteres de texto de fuente, sólo se pegan las fuentes de clave primaria. Solo se pegan las teclas de texto fuente principales. Las teclas de texto fuente secundario no se pegan mediante la función de copia como texto fuente de TI-SmartView™. Puede insertar anualmente las funciones secundarias utilizando la fuente instalada. Se trata de la fuente que se instala automáticamente en el ordenador al instalar el software TI- SmartView™ para calculadoras MathPrint™. La fuente contiene todas las teclas de TI-30X Plus más un subconjunto de teclas de fuente de TI-30X Pro.

Temas relacionados

Cómo copiar teclas como gráficos o caracteres de fuente

1. Seleccione las teclas que desee copiar.
Para seleccionar teclas del panel del historial de pulsaciones, utilice uno de los métodos siguientes:

Tecla

Método

Una tecla cualquiera:

Haga clic en la tecla en cuestión.

Varias teclas:

Haga clic en una tecla.
Pulse y mantenga pulsada la tecla Ctrl del teclado.
Haga clic en las demás teclas que desee seleccionar.

Varias teclas de una secuencia:

Haga clic en una tecla.

Pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús del ordenador.

Pulse otra tecla.

Nota: Con este método seleccionará las dos teclas en las que ha hecho clic y todas las demás situadas entre ambas.

Todas las teclas:

Haga clic en una tecla.
Haga clic con el botón derecho del ratón.
Haga clic en Select All (Seleccionar todo).

 

Nota: Este es el aspecto de una tecla antes y después de seleccionarla.

Antes:

Después:

2. Seleccione las teclas
3. Haga clic en Copy (Copia) (para copiar las teclas como gráficos).

o

Haga clic en Copy As Font (Copiar como fuente) (para copiar las teclas como caracteres de fuente principales) 2 U 3.

4. Cambie a otra aplicación.
5. Pegue las teclas en la ubicación apropiada.

Nota:

Otra opción consiste en arrastrar las teclas seleccionadas como gráficos hasta la otra aplicación.
Puede cambiar el tamaño de los gráficos de las teclas después de pegarlos en la nueva aplicación.
En algunas aplicaciones, los caracteres pegados pueden aparecer con la fuente de la ubicación de destino, por lo que pueden mostrar un aspecto distinto al de las teclas de calculadora científica. Si es necesario, aplique la fuente de clave de calculadora adecuada a los caracteres. Consulte el archivo de ayuda de la aplicación de destino que esté utilizando para obtener información sobre como aplicar la fuente a los caracteres.