Modos

p

Use p para elegir modos. Pulse $ # ! " para elegir un modo, y < para seleccionarlo. Pulse - o % Q para regresar a la pantalla de Inicio y realizar su trabajo usando la configuración de modo elegida.

La configuración predeterminada de modo se muestra resaltada.

DEG   RAD   GRAD Establece el modo de ángulos en grados, radianes o gradientes.

NORM   SCI   ENG Establece el modo de notación numérica. Los modos de notación numérica afectan únicamente la visualización de resultados, y no la precisión de los valores almacenados en la unidad, que siguen siendo máximos.

NORM muestra resultados con dígitos a la izquierda y derecha del punto decimal, como en 123456.78.

SCI expresa números con un dígito a la izquierda del punto decimal y la potencia de 10 adecuada, como en 1.2345678105 (que es lo mismo que 123456.78).

Nota: En algunos ambientes restringidos (por ejemplo tabla de función, editor de datos, y el menú % h), la calculadora TI-30XS MultiView™ puede mostrar E en lugar de 10n.

ENG muestra resultados como un número desde 1 hasta 999 veces 10 a una potencia entera. La potencia entera es siempre un múltiplo de 3.

Nota: C es un botón de acceso directo para ingresar un número en formato de notación científica. El resultado se visualiza en el formato de notación numérica establecido en modo.

FLOAT   0123456789 Establece el modo de notación decimal.

FLOAT (punto decimal flotante) muestra hasta 10 dígitos, más el signo y el punto decimal.

0123456789 (punto decimal fijo) especifica el número de dígitos (0 hasta 9) a mostrar a la derecha del punto decimal.

CLASSIC   MATHPRINT

El modo CLASSIC muestra entradas y salidas en una sola línea.

El modo MATHPRINT muestra la mayoría de entradas y salidas en formato de libro de texto.

Ejemplos de modos Classic y MathPrint

Modo Classic

Modo MathPrint

Sci

Sci

Modo Float y botón de alternar respuesta.

Modo Float y botón de alternar respuesta.

Fix 2

Fix 2 y botón alternar respuesta.

Un/d

Un/d

Ejemplo de exponente

Ejemplo de exponente

Ejemplo de raíz cuadrada

Ejemplo de raíz cuadrada

Ejemplo de raíz cúbica

Ejemplo de raíz cúbica