Speichern und Laden eines MathPrint™ Emulators Status

Wenn Sie den Status des MathPrint™ Emulators speichern, wird eine Datei erstellt, in der die Emulatoreinstellungen mit allen vorgenommenen Änderungen enthalten sind.

Angenommen, Sie richten für eine Klasse eine Präsentation ein, bei der Sie Daten in einen Dateneditor und Funktionen in f(x) und g(x) eingeben. Wenn Sie diese Änderungen in einer Emulatorstatusdatei speichern, können Sie die Datei für die Präsentation später jederzeit wieder laden. Wenn Sie verschiedene Präsentationen für unterschiedliche Klassen vorbereiten wollen, erstellen Sie einfach mehrere Emulatorstatusdateien.

Hinweis: Die Chronik der Tasteneingaben, Bildschirmabbildungen, die Emulatoransicht und die Emulatorgröße werden nicht in der Emulatorstatusdatei abgelegt. Bitte beachten Sie, dass die MathPrint™ Emulatorstatusdatei relativ groß sein kann. Wenden Sie sich bei Problemen mit Ihrer Speicherkapazität bitte an Ihre IT-Abteilung.

Speichern des MathPrint™ Emulatorstatus

Das Verwalten, Speichern und Laden eines Emulatorstatus ist für jeden MathPrint™ Emulator möglich. Die Emulatorstatusdatei für TI-30X Plus MathPrint™ kann nur im TI-30X Plus MathPrint™ Emulator geladen werden.

Hinweis: Der TI-30X Pro MathPrint™ Emulatorstatus kann nur im TI-30X Plus MathPrint™ Emulator geladen werden.

1. Klicken Sie auf Actions > Save Emulator State... (Aktionen > Emulatorstatus speichern...).

2. Im Dialogfeld:
a) Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die MathPrint™ Emulatorstatusdatei gespeichert werden soll.
b) Geben Sie einen Dateinamen ein. Verwenden Sie einen Namen, der den MathPrint™ Emulatorstatus beschreibt.

Hinweis: Die MathPrint™ Emulatorstatusdateien besitzen einen vorkonfigurierten Dateinamen mit der Erweiterung *.s3l, die angibt, dass es sich hierbei um einen von der TI-SmartView™ MathPrint™ Emulator-Software erstellten TI-30X Plus MathPrint™ Taschenrechner-Emulatorstatus handelt. Die Erweiterung für den TI-30X Pro MathPrint™ Taschenrechner-Emulatorstatus ist *.s3r. Die Erweiterung für den TI-30X Prio MathPrint™ Taschenrechner-Emulatorstatus ist *.s3i.

c) Klicken Sie auf Save (Speichern).

Laden eines MathPrint™ Emulatorstatus

Da die MathPrint™ Emulatorstatusdateien modellspezifisch sind, können Sie nur Emulatorstatusdateien für das gerade aktive Rechnermodell laden.

1. Klicken Sie auf Actions > Load Emulator State (Aktionen > Emulatorstatus laden).

2. Im Dialogfeld:
a) Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Emulatorstatusdatei gespeichert ist.

Hinweis: Es werden nur die MathPrint™ Emulatorstatusdateien für das aktive Rechnermodell angezeigt.

b) Klicken Sie auf den Namen des MathPrint™ Emulatorstatus, um ihn zu markieren.
c) Klicken Sie auf Öffnen.