准备 TI-Nspire™ CX II-C 手持设备 以供使用

TI-Nspire™ CX II-C 和 TI-Nspire™ CX II-C CAS 手持设备配有可充电的锂电池。 各手持设备还附带以下配件:

标准迷你 A 到迷你 B USB 线缆的连接,用于传送文件到其他手持设备
标准 A 到迷你 B USB 线缆以供与计算机之间传送文件和为电池充电

为手持设备充电

使用以下方式之一,将电池充电至少 4 小时以确保最佳性能。
- 使用标准 A 到迷你 B USB 线缆将手持设备连接至计算机上。 要下载包含驱动程序的软件,请转至 education.ti.com/software。
- 使用 TI 墙壁适配器(单独出售)连接到墙壁电源插座。
- 若在教室环境中,请将一台或多台手持设备放在 TI-Nspire™ CX Docking Station 中。

注意: TI-Nspire™ CX II-C 手持设备可具有“深度睡眠”功能,以最大程度地延长电池寿命。 具有此功能的手持设备有一个蓝色重设按钮。 如要将手持设备从“深度睡眠”模式中唤醒,请按住 c 至少 4 秒钟或使用 USB(计算机或墙壁适配器)或扩展坞电源。 唤醒此手持设备后,可随时通过按 c 将其开启。 在延长储存时间的情况下,为了最大程度地延长电池寿命,请启用“深度睡眠”模式。 如要让手持设备进入“深度睡眠”模式,请按住手持设备背面的重设按钮至少 4 秒钟。

注意: 有关充电电池的更多信息,请参阅配置 TI-Nspire™ 手持设备