使用 TI-Nspire™ 集成管理平台

您可以在教室中使用集成管理平台:

• 为 TI-Nspire™ 和 TI-Nspire™ CX 手持设备中可充电的锂离子 TI-Nspire™ 充电电池充电。
• 使用 TI-Nspire™ CX Premium 教师软件或 TI-Nspire™ CX 教师软件中的传送工具选项将文件同时传送至多个手持设备。
• 同时在多个 TI-Nspire™ CX 手持设备上升级操作系统 (OS)。

您不能使用集成管理平台对没有安装操作系统的手持设备的电池充电,或将文件传送至没有安装操作系统的手持设备,或将操作系统加载到没有操作系统的手持设备。

集成管理平台使用须知

使用 TI-Nspire™ 集成管理平台时,请谨记以下要点:

• 对电池充电或传送文件至手持设备时,不必填充集成管理平台中的所有插槽。
• 您可以同时充电和传送文件。
• 集成管理平台必须 连接到教师计算机,以及电源插座或接线板。
• 集成管理平台连接到教师计算机时,您可以通过 TI-Nspire™ 教师软件查看:
- Hub 已连接的手持设备中 TI-Nspire™ 充电电池和 AAA 电池的状态(如适用)。
- Hub 正被传送至已连接手持设备的文件和文件夹的状态。
• 使用 TINspire™ CX 教师软件或 TINspire™ CX Premium 教师软件可以 使用 TI-Nspire™ Docking Station 从多台手持设备发送并退出按键测试。有关更多信息,请参阅测验模式指导手册.

您需要了解的 CX 手持设备 的内容

使用集成管理平台对 TI-Nspire™ CX 手持设备充电或向 TI-Nspire™ CX 手持设备传送文件时,请记住以下几点:

• 一整套配备锂离子电池的 CX 手持设备通过电源插座可以在六小时内完成充电。
• 如果没有连接无线模块或者已连接无线模块但没有与接入点关联,则与集成管理平台的 CX 手持设备的通信将通过 USB 线缆完成。
• 如果 CX 手持设备包含带接入点连接的无线适配器,则电池将充电,通信会通过无线适配器继续。