配置集成管理平台

安装 TI-Nspire™ 集成管理平台时,必须使用平稳的表面,比如桌面。如果需要将集成管理平台从一间教室移动到另一间教室,您还可以使用标准学校用手推车。确定位置时,必须能够连接到教师计算机且可连接至电源(例如接线板或墙壁电源插座)。

按照以下步骤配置集成管理平台。

1. 将集成管理平台置于一个平面。

2. 将交流适配器插入集成管理平台中,然后将适配器连接到接线板或墙壁电源插座。

交流适配器端口

标准 A 端口(输出)

微型 B 端口(输入)

3. 将教师计算机连接到集成管理平台(用于数据传送)。